处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Firefox手机系统即将推出 现应用商店截图流出

Firefox手机系统即将推出 现应用商店截图流出
来源:飞象网 时间:2012-09-05
在今年早些时候举行的移动世界大会(MWC)上,Mozilla演示了原名为原名为Boot to Gecko的智能手机操作系统 Firefox OS,预计该系统会在2013年正式推出。


今日据悉,Engadget获得了据称是接近完成版的Firefox OS应用商店的截图。正如许多人猜想的那样,用户将在此应用商店为他们的手机系统为Firefox OS的设备下载相关应用。


另外有消息称,中兴、TCL等厂商都将致力于生产部搭载Firefox OS的手机。

根据截图,Firefox OS的应用商店具有常见的应用商定的功能,包括了搜索条、分类、评分以及每款应用的详细信息。不过,目前该应用商店似乎只提供免费的应用,据悉Mozilla还正在讨论开发关于下载付费应用的功能。

预计Firefox OS会吧目标定位于入门级智能手机市场。













热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22042次
2 1N4001 0.19MB 17907次
3 DAC1220E 0.95MB 15907次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15864次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14047次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11722次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9302次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9088次
9 DS1337U+ 0.28MB 9072次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8991次