处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

产品成功上市的14项设计要素

产品成功上市的14项设计要素
来源:eettaiwan 时间:2012-09-05
一般来说,制造团队在开发一项设计的概念越完整,所涉及的思维过程越有合理,终端 产品 成功上市的机会就越高。这就是为什么大多数参与电子制造业或研发的我们如此熟悉 DFT 、 DFM 与 DFA 这几个词。 DFT 、 DFM 与 DFA 分别是指可测试设计、可制造设计以及可组装设计。但我在此并不是要对这三个缩写逐一加以定义,而是希望想再补充几个设计者不能忽视的重要设计考虑因素。
一项产品的生命就从概念孕育时开始。也就是说,当某个人产生了一种想法,无论会不会和其人共同分享这个想法,它通常会逐渐发展成一种思潮──其中包括产品的功能、外观、预算成本估计、目标市场、销售管道,可能还有一些早期的广告概念等。无论如何,在用笔和纸写下来以前,整个创作过程已经累积了足够的资讯,足以透过深思熟虑来评估产品可能具有或缺乏价值。

我曾经开发过一项专利──一开始的概念是产品设计必须能够执行像多连接器一样的任务,但只能用一个尺寸较小的智慧连接器来实现。这项设计的挑战是必须在较小的空间内提供更简化的功能性、更少的线路,以及比现有连接器系统更低的成本。很幸运地,我的产品设计与实验成果都得到了微软公司提供资金赞助。在开发这款新连接器系统期间,我发现除了先前提到的 DFT 、 DFM 与 DFA 设计考量以外,还必须再考虑几项重要的设计因素:

可迅速取得市场认同
相容于原有的传统产品
可简化功能性
直觉式应用
采用现有的类比/数位技术性能
材料易于取得
产品的寿命与可靠性
可用于情况糟的环境
业界低成本
外观设计
可同时用于不同的媒体讯号传输
可自动感应连接/中断连接
采用堆叠或群组设计,同时保持讯号隔离
小占用空间与硬体安装
我先前所描述的专利后来成为3.5mm多触点迷你插头与插座,已经广泛使用在目前大部份的手持 MP3 / MP4 播放器、平板电脑及其它媒体播放器中。在这一类应用中,音讯与视讯讯号可被同时传送到显示萤幕与扬声器,以便实现同步观看与收听。不过,这项专利 IP 并不属于我,而是属于微软公司的,我只有在这里拿来炫耀一番的份。

现在,看看我所列的这张清单,并思考一下目前普遍使用的这种连接器系统,你就会发现它达到了其中大部份的设计目标了。这个插座实际上跟3.5mm耳机插槽一样大小,而3.5mm插头端看来几乎就像任何3.5mm音讯插头一样。这一组连接器取代了从1950年代以来大部份音视讯产品都可看到的两个右/红-左/白的RCA音讯插头,以及一个复合视讯/黄色RCA插头。

每一位设计者都知道,在大多数情况下,每一款新设计都与前一代产品具有某种程度的相似性。在上述所提出的14项设计要件中,所指的都是广义的设计目标。依据产品的本质或所诉求的市场不同,每项设计所强调的重点也可能有所差异。但一旦忽略其中任何一项设计考量因素,都可能影响终端产品的成功与否。我在本文一开始就提到,进入设计前期的思维越完整越合理,产品就越可能成功上市。就像食品取得合格认证一样来思考上述的设计要素吧!


























热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22196次
2 1N4001 0.19MB 18109次
3 DAC1220E 0.95MB 16434次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15978次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14169次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11845次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9415次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9192次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9107次