处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

即将走进iPad的5大医疗应用

即将走进iPad的5大医疗应用
来源:电子资讯 时间:2012-09-04

苹果公司已经承诺iPad将可以运行iPhone目前的应用。对于我们所了解的很多iPhone医疗应用来说,还是很不错的,但是iPad的用户们用起来也并没有什么特别的地方。但是,对于一些现在在iPhone运行的应用,iPad的9.7英寸显示屏、1024 x 768像素能够带来更佳的体验。

下面是我们所乐见的将运行于iPad 的5大医疗应用。这张表单注重的是专业医疗,医学生的表单敬请关注。注意:只有研发人员将这些应用基本一致地搬到iPad上才会特别好。

(1)Blausen人体图谱——当我想到iPad在医学的应用时,就觉得这个应用能让iPad在这个领域大放光彩。Blausen人体图谱包含了人体解剖的3D图谱、一个扩展医学术语表、超过1000张的静态图片和一个用来介绍常见病(如胃食管反流病和骨性关节炎)的影音库。

这个应用中的每一项基本上都是设计用来提高医患沟通的。如果一名医师想要向患者解释胆囊炎,可以打开解释该病的视频、打开图片解释清楚任何不明白的方面,甚至可以打开胃肠道的3D解剖图进行治疗手术的解释。这项应用在iPone的3.5英寸显示器上的效果不错,但是如果在超过2倍大的iPad屏幕上显示,那效果将会是绝佳的。

(2)Visual Dx 移动——这些近发布的应用不只是希望成为皮肤病的参考工具,它的目标是成为皮损的及时决策支持工具。也许我的认识并不全面,因为皮疹的诊治是我的短项,但是这个应用以神奇的格式——“视觉鉴别诊断”压缩了海量的信息。我喜欢看iPad上大而高清的图片,可以帮助我鉴别带状疱疹与疱疹样皮疹或性病淋巴细胞肉芽肿的软下疳。

或者,像Blausen人体图谱应用那样,我可以使用“找出诊断”功能,并使用黑色素瘤的信息和图片来找出可能性比较大的患者进行进一步检查。总之,这种互动和流式的用户界面能够帮助我加强和患者的沟通。

(3)Modality公司的过程咨询是一组为用户在很多过程中提供延伸信息的应用组合。由于面向网络医学、家庭医学、妇产科和很多其他的专业的应用,这个应用家族对大部分专家来说都很重要。

这些应用的核心是精彩的视频教程配上语音叙述、静态图片以突出学习重点以及整合的“临床要点”。还有操作后视频突出像转送胸腔积液到实验室这样的事。

过程咨询系列应用肯定在设计时考虑到了初学者。和这些视频在iPhone上的表现相比,如果放在iPad显示屏上会更好。iPad的LP屏幕(LG菲力浦的屏幕)比iPhone的屏幕能带来更加巨大的帮助。而这些应用另一个大优势是所有的视频都储存在你的设备上,方便在医院和乡村诊所那些网络不太好的地方使用。

(4)OsiriX或eFilm——当iPhone问世之初,让我震惊的是在一部电话上可以显示放射片。这是这些应用让它成为现实,因此它们能够位列榜单也就不足为奇了。试想,早上3点开出脑MRI申请以排除卒中,然后等在值班室里通过手机进行阅片(省去了到放射科看片),真是相当惬意。

在iPad漂亮的高清屏幕上看这些片感觉会更好。灵活触控屏幕意味着我可以操控这些图片,希望不久之后可以对它们进行标记或发送信息给放射科医师询问一些偶然发现的异常表现。

去年,OsiriX在一项研究使用iPhone准确诊断急性阑尾炎的研究中得到了应用——显示了这些应用的广阔前景。

(5)论文通——这个可赢得奖励的医疗应用让你能够轻松浏览研究论文,并允许你将所有的文档转为移动形式。iPhone的问题在于屏幕大小的限制使pdf文档阅读困难。论文通应用优化了iPhone的PDF阅读能力,这项功能在iPad上肯定能起到加强用户使用功能的作用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22005次
2 1N4001 0.19MB 17873次
3 DAC1220E 0.95MB 15872次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15828次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14011次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11687次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9285次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9073次
9 DS1337U+ 0.28MB 9071次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8988次