处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

DIALOG半导体借赢得JABRA设计扩大在无线音频领域中成功

DIALOG半导体借赢得JABRA设计扩大在无线音频领域中成功
来源: EEWORLD 时间:2012-09-01

德国Kirchheim/Teck – 2012年8月29日- 高度集成和创新的 电源 管理、音频和近距离无线技术供应商Dialog 半导体有限公司(FWB:DLG)日前宣布:Jabra公司已经采用该公司的短距离无线音频芯片,用以开发其Jabra PRO™ 9450 Flex JP耳机,该耳机可连接到办公室电话和采用诸如Skype或Microsoft Lync 等VoIP网络电话软件的电脑上。

Jabra PRO 9450 Flex JP是一款时尚、高性能、轻便的无线耳机,它是套使用Dialog芯片以符合日本演进版DECT标准的系统。信号覆盖范围高达120米,可提供高达10小时的通话时间;在耳机中集成了Dialog的SC14480单芯片CAT-iq,以及在基站中使用了Dialog的LMX4180 DECT收发器和SC14450高端基带处理器。

Jabra PRO 9450 Flex JP专为嘈杂的工作环境而进行了优化,同时可提供业界的无线音频品质。该耳机运用了Dialog的“完美声学回声消除器”(PAEC)以及背景噪声消除技术,并带有一个宽频带音频编解码器。

对于无线音频应用,DECT标准可实现能效提升、易于匹配、宽频带音频数据传输速率以及可靠连接等。Dialog是这一细分市场的,其产品组合覆盖了DECT的所有区域版本,以及2.4 GHz DCT协议,还包括 DECT ULE产品系列: SmartPulse。Jabra的此项选用进一步拓展了Dialog DECT技术的部署范围,从而使其短距离无线音频应用进入更广泛的领域;包括专业耳机、无线麦克风和游戏机。

“越来越多的原始设备制造商( OEM )正在意识到DECT的潜在能力,即该技术凭借充足的带宽支撑了长距离、高性能、低功耗的稳健系统,从而将该技术集成到更广泛的应用之中。”Dialog亚太区副总裁Christophe Chene说道。“Jabra即为看到了这一潜能的厂家之一,且该公司在创新、超高品质、时尚外观等方面声誉卓著;9450 Flex当然也不例外,” Chene总结道。

SC14480是世界首款在标准CMOS工艺中集成DECT/DCT的单芯片解决方案;它集成了闪存和一颗高性能Gen2DSP内核,提供了可支持满足CAT-iq标准的顶级话音品质和其他功能的处理能力。SC14480可采用锂离子电池供电,以降低外部元件成本,并使芯片成为耳机应用之理想选择。
SC14450处理器采用了一种多核架构,可提供240 MIPS的处理能力。它带有一个16位元的CompactRISC™处理器,以及两个用户可编程的Gen2DSP,可运行多种带有顶级声学回声消除技术的音频编解码器,以及其他嵌入式应用。此外,SC14450可支持多样化的外部存储器,并带有一个内置的D类放大器、电源与电池管理选项、一个白光LED驱动器,以及多种外围接口,包括master / slave PCM、UART、SPI、双接入总线和USB客户端口。

LMX4180 CMOS射频收发器可支持多样化的DECT演变版本,包括标准版本(1880-1900 MHz)和DECT 6.0版本(1920-1930 MHz)。它与Dialog的先进基带完全兼容,为客户提供了一款完整的解决方案。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22200次
2 1N4001 0.19MB 18113次
3 DAC1220E 0.95MB 16436次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15982次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14173次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11848次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9417次
8 DS1337U+ 0.28MB 9198次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9195次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9110次