处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

针对设计专利/外观包装兴讼七大理由

针对设计专利/外观包装兴讼七大理由
来源:EE Times - Taiwan 时间:2012-08-31
苹果 ( Apple )和 三星 ( Samsung )的 专利 诉讼 案,可能在业界引发两大效应:更多针对 外观 设计提出的专利诉讼;以及更多企业开始为产品的“外观包装”(trade dresse)注册。

对美国专利系统来说,这些都是相对较新,以及仍在使用的部分。 以下我会告诉你,为何要更加关注它们。

1.要针对这些项目兴讼非常容易。 因为外观设计专利不需要长期、复杂的索赔过程。 只需要少数图样证明,而且所需的专家和律师以及支出也比较少。

2.他们的范围涵盖甚广。 以外观设计专利为例,在苹果与三星的案子中,许多专家都同意它涵盖了产品外观和感觉的“整体印象”。 而印象是主观的,因此律师和专家们都可以在法庭上尽情争辩。

3.和你年纪相仿的陪审团成员们很容易了解诉讼重点何在。 任何人都能明白iPhone或iPad的相似与不同之处。 但当有人提出了3G蜂巢式标准相关的“Alternative e-bit”实用专利诉讼时,就不是每个人都能立即明白了。 事实上,三星的律师有责任教育陪审团,让他们理解这些复杂又难理解的专有名词。 从这次官司来看,他们为该专利付出了极大的开发代价,但却没有获得任何侵权赔偿。

4.他们可以借打官司赚钱。 苹果的10.5亿美元损害赔偿中,主要是以外观设计专利和外观包装等专利为主。

5.保护你甚至不知道你拥有的知识产权。 苹果展示了其iPhone的盒子和外包装──也就是“外观包装”。 谁会想到这个小盒子也是知识产权? 你有想过能靠它赚钱吗? 好好想想吧!

6.每个人都会做同样的事。 苹果与三星的官司带来了很大的教训──如果不是今天,那么,不久的将来必然有其他人会做同样的事。 当IP大赛开始时,你千万不要被排除在外。

7.产业的复苏看来更加缓慢。 正因为如此,现在有太多人空闲时间太多了,而且他们一直想找新的机会。 去提起外观设计专利诉讼,或是注册外观包装专利正是时候。

你可以嗤之以鼻,告诉我有关黑色圆角方形的专利是多么愚蠢。

但,当你忙着看笑话时,我正忙着申请外观设计专利。

法庭上见!

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22198次
2 1N4001 0.19MB 18112次
3 DAC1220E 0.95MB 16435次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15980次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14172次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11847次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9416次
8 DS1337U+ 0.28MB 9196次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9194次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9109次