处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

扬智科技与松下半导体合作量产DVB-T2机顶盒解决方案

扬智科技与松下半导体合作量产DVB-T2机顶盒解决方案
来源: EEWORLD 时间:2012-08-30

机顶盒系统芯片领导厂商 扬智科技 ,今日宣布其与松下电器半导体事业部合作之DVB-T2机顶盒解决方案即将于2012年第三季进入量产。双方合作的DVB-T2芯片将为新兴市场提供性价比之解决方案,开展扬智科技及 松下半导体 两家公司位于东欧、亚太、非洲地区的无限商机。

归功于正如火如荼在世界各国进行中的数字讯号转换,数字地面电视广播(DTT)于全球已达高度普及,也正因如此,用户不但对数字地面电视平台产生信心,还进一步希望接收更多元的服务与更优异的质量。第二代数字视频广播标准(DVB-T2)提供了比代标准(DVB-T)为数更多的播放频率,以及增加了30%-50%的效能,透过DVB-T2,广电业者得以加强服务,提供更多样的节目选择,或播送高清质量的画面。另一方面,在部份尚未进行数字讯号转换的新兴国家,模拟讯号广播将直接转换采用DVB-T2数字讯号技术。

扬智科技国际事业部总经理Tony Chang指出,“扬智一直以来在DTT市场保持高市占率,DVB-T2的商机将来自DVB-T升级到DVB-T2以及模拟至数字T2的直接转换,特别是在新兴地区。松下半导体在电视集成电路科技方面的成就大家有目共睹,扬智很荣幸能与松下结盟,共同切入这个市场,持续创造佳绩。”

松下集团产业设备公司半导体事业部系统集成电路单位家庭影音处处长Yasuhiro Nakakura强调,“我们非常乐见扬智芯片采用松下半导体的T2解调器集成电路技术。此次合作的方案,可以让用户透过数字地面网络以低成本享受极具优势的服务与精彩绝伦的影音质量。”

扬智的DVB-T2芯片内含双32位RISC中央处理器、USB接口、10/100 Mbps以太网,适合用于开发标清/全高清1080p机顶盒,并且整合内嵌电视编码器、音频数字模拟转换器、HDMI发射器、MPEG-1/2/4、H.264 及 JPEG加速译码器与解调器,支持CA、CI/CI+、FTA,针对付费电视还有FTA市场,均能提供绝佳成本效益和开发弹性。

扬智DVB-T2芯片正式于2012年第三季量产出货。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次