处理中...

首页 > 资料大全 > 方案分享 >

农业元宇宙?芯讯通携手Frontier Connect发力智慧农业

农业元宇宙?芯讯通携手Frontier Connect发力智慧农业
来源:云汉芯城 时间:2022-03-16

 

       5G 技术正在对现有移动通信系统进行全面革新,从而影响到人们生活和工作的方方面面。传统农业也在5G技术的加持下,从劳动密集型向智能化、技术化转型,正掀起一场农业+元宇宙革命。


       农业作为传统产业,极易受自然环境影响,劳动强度大但收入低,抗风险能力极弱。在人工智能、物联网、大数据、虚拟现实(VR)等技术的应用下,农作物实现了更精确的种植,有效提高作业率。

 

       芯讯通5G室外农田IoT监测方案


       SIMCom 与 Frontier Connect 合作,推出了搭载SIMCom 5G 模块 SIM8202G-M2的室外农田IoT 物联网监测系统,配备多个传感器。可帮助农民远程监测农田情况,从而迅速、动态地做出反应,最大限度地提高作物产量。


 


       农业传感器搭载SIM8202G-M2,通过相关数据的收集,可用于监测农作物的健康状况、杂草、微生物和害虫,产量估算和预测,建立传感网络。收集到的数据通过无线方式存储在服务器或云系统中,农民可以通过平板电脑和手机上的互联网轻松访问这些数据。


       ● 气象数据:空气温度、空气湿度、光照时长、光照强度、风速、风向、二氧化碳浓度

       ● 土壤数据:土壤温度、土壤含水率、土壤pH值、土壤EC值

       ● 设备状态:水泵压力、水肥流量、设备运行记录

 

 


       通过SIM8202G-M2进行数据传输,农户可以随时随地、实时了解他们的田间状况,获取温度、湿度、光照、土壤pH值、降水、灌溉时间等状况的反馈。从根本上获取作物视觉状态数据,以实现更好的作物产量和作物质量。如果检测到任何作物状态变化,农户可以及时得到通知和建议。


       关于 SIM8202G-M2

 

 

       SIM8202G-M2 采用M.2 封装,AT指令兼容SIM7912G/SIM8200X-M2系列模块,最大限度减少客户的投资并缩短产品上市时间。SIM8202G-M2拥有极强的扩展能力,接口丰富,包括PCIe、USB3.1、GPIO等,为客户的应用提供了极大的灵活性和易集成性。它专为需要在各种无线电传播条件下进行高吞吐量数据通信的应用而设计。由于性能、安全性和灵活性的独特组合,该模块非常适合许多应用。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22272次
2 1N4001 0.19MB 18171次
3 DAC1220E 0.95MB 16495次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16043次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14232次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11908次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9479次
8 DS1337U+ 0.28MB 9262次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9256次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9169次