处理中...

首页 > 资料大全 > 方案分享 >

芯讯通LTE Cat.4模组助推现代智能康复医学产业

芯讯通LTE Cat.4模组助推现代智能康复医学产业
来源:云汉芯城 时间:2022-03-16

 

       近年来,国内康复医学发展势头迅猛,整合理念凸显。国家相关部门更是在十四五期间提出了完善康复服务体系、提升服务能力、加快学科建设的阶段性目标,康复需求呈现爆发式增长,在此背景下,康复机器人行业应运而生,相关产品的引入和使用将能在一定程度上缓解康复医疗市场现阶段的压力。

 

       据统计,2019 年我国服务机器人市场规模约为 153 亿元,其中医疗机器人为 43.2 亿元。从市场结构来看,相较于手术机器人、辅助机器人、医疗服务机器人,康复机器人占比最高,达到 47%。随着科技智能化的发展与进步,具备助残行走、康复治疗功能的可穿戴外骨骼机器人逐渐成为刚需,作为康复机器人的主力军,帮助那些失去行走能力的人,重新获得站立甚至行走的自由。

 

 

 

       正是预判到了这一市场容量缺口,迈步机器人(Mile Bot)走入了大众视野,公司的定位是专注于康复外骨骼机器人及人机交互技术,希望能利用机器人、物联网、大数据、AI等技术提升康复医疗的效率和效果,打造出一套智能康复体系,快速研发适用于不同病症以及不同康复阶段的智能康复产品。就比如上周刚落幕的IOTE展期出现在芯讯通展台上的MileBot助行机器人MAX-1。

 

 

       事实上,MileBot(迈步)的这款康复系列终端产品“助行机器人MAX-1”所搭载的正是芯讯通经典LTE Cat.4模组系列SIM7600CE。这是一款面向中国市场的全网通LTE Cat.4模块,该模组系列凭借稳定的产品性能、极高性价比和完备的全球认证等优势,已被广泛应用于智慧生活、智慧医疗、工业互联网等不同领域。


       芯讯通SIM7600CE模组的技术加持为这款助行机器人赋能本地和远程间的人机交互功能,实现患者监测和监测系统高速而稳定的运行。后台系统可以对大量数据自动进行分析,以帮助诊断并为患者提出有效且准确的康复方案,而远程医生也可以实时搜索机器人的后台数据库,不断收集和回顾康复治疗期间的最佳实践案例,从而实现了这款机器人云端智能康复系统集采集、评估、训练于一体。

 

 

图:迈步的其它康复医学类产品

 

       截至目前,迈步外骨骼康复训练机器人已在30多家医院、高校及科研机构开展肢体康复训练,为智能康复提供科技支撑。相信在不久的将来,柔性可穿戴康复机器人的广泛使用将成为医院智能化发展不可或缺的产品。


       以通讯技术赋能康复医疗事业,作为全球领先的物联网通讯模组企业,芯讯通LTE Cat4模组产品线不仅有SIM7600CE等高通平台产品,同时具有高性价比国产芯LTE Cat4 模组--A7600C。A7600C与SIM7600CE封装兼容,并集成模拟语音,可有效助力终端客户国产芯切换及降成本方案。此外A7600C具有Linux和RTOS两个软件版本,其中Linux支持二次开发,适配多种网口及WiFi模块,将会带来更加丰富的应用。

 

       研发新的高性价比通讯模组,能让康复穿戴设备在精准高效的前提下更普遍化的使用无线通讯技术,推动中国智能康复养老的发展进程。芯讯通将一起分担这份社会重任,为打造智慧医疗提供可靠、稳定的数据连接,将人文关怀融入智慧生活。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22416次
2 1N4001 0.19MB 18300次
3 DAC1220E 0.95MB 16644次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16140次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14335次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 12084次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9645次
8 DS1337U+ 0.28MB 9394次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9372次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9258次