处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

可变电阻器的故障及检测方法

可变电阻器的故障及检测方法
来源:网络整理 时间:2020-05-14

可变电阻器一种电阻,在电子电路中可以起电阻的作用,单位是欧姆,符号为Ω,还有KΩ。用户在实际使用过程中主要关心两项参数,标称阻值和额定功率。

可变电阻器的标称阻值采用的是直标法,直接将阻值标在电阻器上,在大电流应用的场合下可变电阻器还同时标出额定功率参数。

一、故障说明:

可变电阻器比普通电阻的故障率更高,长时间使用产品会发生的故障问题:

1.碳膜磨损或者烧坏,可能是动片与碳膜之间接触不良,或者是接触不上的问题引起来的。

2.可变电阻器动片与碳膜之间接触不良,造成东偏碳膜的接触电阻增大。

3.长期使用导致电阻器引脚断了。

二、检测方法:

可变电阻器的检修方法很简单,用欧姆档测量有关引脚之间的阻值大小,测量可以在线路板上直接进行,也可以将产品脱开电路后测量。

三、检测注意事项:

1.如果测量动片与任一定片之间的阻值已经大于标称阻值,说明电阻器出现开路故障,如果测量动片与任一定片之间的阻值为0Ω,此时应该查看动片是否已转动至所测定片这一侧的端点,否则可认为电阻器已损坏。

2.测量中,如果动片与某一定片之间的阻值小于标称值,并不能说明它已经损坏,此时应看动片处于什么位置。来判断是否损坏。

3.脱开测量时,可以用万用表欧姆档的适当量程,一支棒按动片引脚,另一支表帮按某一定片,再用一字螺丝刀顺时针或逆时针缓慢旋转动片,此时表针应从0欧姆连续变化到标称值。

4.同样方法再测量另一个定片与动片之间的阻值变化,测量方法和测试结果相同。

以上就是关于可变电阻器的故障和检修说明,希望此篇文章能够给您带来帮助!

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21896次
2 1N4001 0.19MB 17782次
3 DAC1220E 0.95MB 15774次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15740次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13916次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11598次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9196次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8975次
9 DS1337U+ 0.28MB 8973次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8893次