处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

熔断电阻器的种类和熔断特性

熔断电阻器的种类和熔断特性
来源:网络整理 时间:2020-05-13

熔断电阻器只是电阻器众多种类中的一种而已,是一种双功能元件,在正常情况下具有电阻的特性,但是当电路出现故障时,超过了额定功率,会在一定时间内熔断开路,所以说熔断电阻器具有电阻和熔断特性。以下对熔断电阻器的分类和熔断特性进行详细的分析:

一、分类:

1.按工作方式种类可分为:

按照熔断电阻器熔断后能否修复,可分为可修复型和不可修复型两种

-可修复型熔断电阻器:在它的一端使用低熔点焊料焊有一根金属丝或者是金属片,当出现过流或过热现象时,低熔点焊点首先融化,使弹性金属丝与电阻体断开,对电路实施保护,维修人员检查故障后,按照要求再次焊好就可以继续使用了。

-不可修复型熔断电阻器:当这种电阻器由于过流而使温升达到指定温度时,则涂有熔断材料的电阻膜层或线匝被熔断,使电阻器断路。这种熔断是一次性的,一般熔断就不能修复,必须换上一只新的同型号的电阻器。

2.按电阻器使用的电阻材料可分为:

-膜式熔断电阻器

膜式熔断电阻器电阻上的膜通常有碳膜,金属膜,金属氧化膜和化学沉积膜等。

-绕线式熔断电阻器

绕线式熔断电阻器的熔断材料有以下两种:

-功率型涂釉绕线电阻器法的一部分用细线绕制。当电阻器过流时,由于细线部分的电阻较大,所以过热而烧断,是电阻器呈断路的状态。

-功率型涂釉线绕线电阻器绕组的一部分敞露,不涂釉质保护层。当电阻器过流时,敞露部分因过热,氧化而烧断,使电阻器呈短路状态。

通常绕线式功率熔断电阻器的电阻值较低,适用于大电流的工作场合,如功率输入电路,供电电路等。

二、熔断特性:

熔断电阻器除了具有普通电阻器的限流和降价特性外,还具有熔断特性,可用熔断特性曲线来表示:

横坐标为电阻器额定功率的倍数,纵坐标为熔断时间(S)。该熔断特性曲线表明:当熔断器电阻器所承受的实际功率的几倍时,连续负荷多长时间电阻器便因过热而熔断呈开路。a表示为标称阴值R≥10oΩ的情况,b表示R<Ω。

由此以上文章可了解到,熔断电阻器是有双重功能的电子元件,与常用的保险丝相比较,熔断电阻器结构简单,熔断功率小,熔断时间短,使用方便,而且性价比极高,所以熔断电阻器使用在家用电器上,比如:彩色电视机,收录机,扩大机,电热器具以及厨房器具等,而且也被广泛使用在仪器仪表和通信等设备中。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21895次
2 1N4001 0.19MB 17781次
3 DAC1220E 0.95MB 15773次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15739次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13914次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11597次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9195次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8973次
9 DS1337U+ 0.28MB 8972次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8892次