处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

熔断电阻器参数和用途有哪些?

熔断电阻器参数和用途有哪些?
来源:网络整理 时间:2020-05-13

熔断电阻器是一种敏感电阻器,在电路中起着熔丝和电阻器的双重作用。

熔断电阻器实物图

熔断电阻器参数说明:

1.熔断电流:熔断电阻器允许过流的电流

2.额定电流:熔断电阻器正常条件下工作时流过的电流,其值小于熔断电流值。

3.标称阴值:这与普通电阻器对的阴值参数相同,熔断电阻器的标称阴值一般为 几欧到几十欧。功率较小,一般为1/8-1W.

熔断电阻器应用在电源电路输出和二次电源输出电路中,其功能就是在过流时及时熔断,保护电路中其他元件免受损。在电路负载发生短路故障,出现过电流时,熔断电阻器的温度在很短时间内就会升高到550℃~600℃,这时电阻层变受热剥落而熔断,起到保险作用,保护整机安全。

电路中熔断电路器有两方面作用:

1.若某种故障使变压器3~4端电压升高时,流过灯丝电流会增大,由于串联了熔断电阻器R1和R2,故起到了限制电流增大的作用,在一定程度上保护了灯丝不被烧断;

2.当3~4端电压继续升高,使电流增大到电阻器的熔断电流值时,R1和R2便立即被烧断,从而保护了灯丝及显像管。

彩电显像管部分电路简要图

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21895次
2 1N4001 0.19MB 17781次
3 DAC1220E 0.95MB 15773次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15739次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13914次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11597次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9195次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8973次
9 DS1337U+ 0.28MB 8972次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8892次