处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

台积电采用Cadence的16纳米FinFET单元库特性分析解决方案

台积电采用Cadence的16纳米FinFET单元库特性分析解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-10-10

   Virtuoso Liberate特性分析解决方案搭配Spectre电路模拟器,倍增16纳米FinFET单元库的特性分析速度。

亮点:
 • 输出单元库符合台积电对16纳米FinFET STA关联性的严格的精度目标
 • Cadence的16纳米FinFET v1.0单元库特性分析现已运用于制程和STA工具认证
 • 16纳米FinFET单元库特性分析工具现已在台积电网上设置实现

   美国加州圣何塞,2014年9月3日---全球知名电子设计创新公司Cadence设计系统公司 (NASDAQ: CDNS),今日宣布台积电采用了Cadence®16纳米FinFET单元库特性分析解决方案。由Cadence和台积电共同研发的单元库分析工具设置已在台积电网站上线,台积电客户可以直接下载。该设置是以Cadence Virtuoso® Liberate® 特性分析解決方案和Spectre® 电路模拟器为基础,并涵盖了台积电标准单元的环境设置和样品模板。

   利用本地的Spectre API整合方案,Liberate和Spectre电路模拟器的组合方案能提供优异的收敛和精确度,让双方客戶都加速其单元库特性分析周期。在与台积电共同进行的测试中,Cadence的特性分析和模拟方案的整合让16纳米FinFET标准和复杂单元性分析周期减半。因此,台积电已将Liberate解决方案和Spectre电路模拟器整合进其16纳米FinFET单元库的分析制程中。采用Cadence特性分析解决方案的单元库使用在16纳米FinFET v1.0 静态时序分析 (STA) 工具认证中,包括Cadence Tempus™ 时序收敛解决方案和其他STA工具。该参考设计包为台积电客戶提供他们需要的工具,以统一的方法论解决其各自在再次特性分析中面临的特殊的设计挑战,同时符合台积电严格的精度和性能要求。Liberate解决方案也持续为第三方电路模拟器提供支持。

   Cadence定制IC和PCB部门资深副总裁Tom Beckley表示:“在与台积电合作开发的16纳米FinFET中,单元库特性分析扮演着相当重要的角色,透过此次合作,客戶能享受到16纳米FinFET单元库特性分析必备的更高生产量、精确度和产能。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21952次
2 1N4001 0.19MB 17825次
3 DAC1220E 0.95MB 15820次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15781次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13963次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11638次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9238次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9021次
9 DS1337U+ 0.28MB 9020次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8941次