处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

电阻串联电路中短路和开路故障

电阻串联电路中短路和开路故障
来源:网络整理 时间:2020-05-12

在学习电路中,能够了解和掌握电路故障是必要的,通过这些故障特征可以分析出故障的可能原因,大大减小了检修工作的时间;本文主要通过串联电路短路和开路的两大常见问题及处理方法展开(下图为串联电路短路示意图)

1.串联电路中短路特征:

在电路中,原来电阻R1和R2串联,现在电阻R2被短路,这时串联电路中会发生下列的变化。

1)在电阻R2短路后,串联电路中只有电阻R1的存在,此时电路的总电阻值减小,等于电阻R1的阻值。

2)由于电路中的直流工作电压+V大小没有变化,而串联电路的总电阻减小了,所以串联电路在电阻R2短路后电流会增大。电路中电流增大量的多少与被短路电阻R2的阻值有关,如果R2的阻值比较大,短路后串联电流中的电流增大量比较大,这会造成+V的过流,当电源+V无法承受过大电流时,电源就会被烧坏,所以串联电路短路现象是有害的。

3)串联电路中,如果测量时发现流过某元器件的电流增大,说明串联电路中存在短路现象。由于串联电路中某个电阻短路后电流会增大,这样,流过串联电路中其他电阻器的电流也将会增大,其他电阻器上的电压就会增大。

注:串联电路中的短路故障是严重故障,会因流过串联电路中的电流而增大,会损坏串联电路中的元器件。

2.串联电路中开路特征(下图为串联电路开路)

电阻串联电路发生开路现象时,不管是串联电路中的哪个环节出现这类现象,电路表都只有一种表现:电路中没有电流的流动。

在串联电路中,这种开路的情况不会对电路产生很大的危害性。但是对于负载回路的开路情况,会造成驱动电路故障,所以大家一定要注意了。

3.故障检查方法

正如很多电路检测方法一样,电阻串联电路的检测方法也有很多种,可以用万用表阻挡测量各个电路阻值,但是在实际的操作用,由于故障现象和开路情况,应该灵活选择检查方法。

1)开路故障检查方法(如下图两只电阻串联电路)如果这一电路工作在直流电路中,用万用表直流电压档测量R1两端的电压,就可以知道是否存在开路故障了。

(检查电阻串联电路故障图)

2)检查短路故障也可以用R1两端电压的方法,如果R1两端的电压比正常值高,在电压+V没有增大时可以说明电阻串联电路中存在短路故障,因为只有串联电路中存在短路才会使电路中电流增大,使R1两端的电压增大。以上的检测方法存在一些不足的地方,检测必须要知道R1两端的正常电压是多少,否则就无法判断电路中的电流是不是增大了。

提醒:大家在用万用表检测的时候,一定根据实际情况进行判定,切勿只用单一的万用表进检测!

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21896次
2 1N4001 0.19MB 17782次
3 DAC1220E 0.95MB 15774次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15740次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13916次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11598次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9196次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8975次
9 DS1337U+ 0.28MB 8973次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8893次