处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

色环电阻的色标表示方法和口诀

色环电阻的色标表示方法和口诀
来源:网络整理 时间:2020-05-12

色标法是用电阻器表面上不同颜色的环或者点表示其标称阻值和允许误差。色标法通常都是用在小型电阻器上面的。

目前碳膜电阻器和金属膜电阻器值和允许偏差大都是用色环法来表示,那这些电阻就被称之为“色环电阻”。新手在学习时,一定要掌握辨别色环的方法。下面详解列举3款色环电阻的标注图:

款:四环色环电阻器(如下图)

两位有效数字的阻值色标表示方法:

标称值第1位有效数字;标称值第2位有效数字;标称值有效数字后零的个数

允许偏差

三位有效数字的阻值色标表示方法:

标称值第1位有效数字;标称值第2位有效数字;标称值第3位有效数字;标称值有效数字后零的个数

允许偏差

该电阻器的阻值为24*10^3(±5%)=24KΩ(±5%)

第二款:五色环电阻器(如下图)

此款电阻器阻值为:270*10-1 (±5%)=24KΩ(±5%)

将以上图的各种颜色变成顺口溜,方便大家记忆和学习

棕1 红2 橙为3

黄4 绿5 蓝是6

紫7 灰8 白是9

黑色是零需记牢

应该搞清楚第3环所表示的是倍率(对于四环电阻器)还是有效数字(对于五环电阻器),后不管是四环还是五环是允许偏差的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21896次
2 1N4001 0.19MB 17782次
3 DAC1220E 0.95MB 15774次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15741次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13916次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11598次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9196次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8975次
9 DS1337U+ 0.28MB 8973次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8893次