处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

绝缘电阻测量要求和电子管功放特点

绝缘电阻测量要求和电子管功放特点
来源:网络整理 时间:2020-04-15

绝缘体有阻止电流通过的特性,但若加上高电压时,会有少许的漏电流流过绝缘体的内部或表面。绝缘电阻是阻止漏电流通过的能力,阻值愈大愈好,通常以百万欧(MΩ)计。绝缘电阻会因材质劣化、表面附着之有机物、尘埃及水滴等而减小。

电动机绝缘电阻测量要求

1、高压电动机用2500V兆欧表测量,低压电动机用500V兆欧表测量。

2、电动机定子线圈对地绝缘电阻数值每KV不得低于1MΩ。

3、电动机定子线圈相间绝缘电阻应为零。

4、380V以下的电动机及绕线式电动机的转子绝缘电阻不得低于0.5MΩ。

5、对装有变频潮流趋势电路装置或软启动装置的电动机测绝缘电阻时,为了避免测试电压加至变频装置或软启动装置上而造成内部元件损坏,必须先将上述装置输出电源刀闸拉开后方可测量。

6、禁止对变频装置或软启动装置控制部分摇测绝缘。

电子管功放的功率输出级有三种电路类型,一类是有输出变压器的推挽输出电路。这类输出电路类型在电子管功放中占了绝大多数。在推挽电路中的输出变压器中直流成分很少,二次谐波失真也很小,这类电路的输出功率可以做得比较大,所以适用范围也比较大。

一般说对胆机音色有兴趣的音响爱好者来说,这类输出级的胆机很合适。不过这类功放的,输出变压器的传感器电路设计与工艺至关重要,如果输出变压器的设计与工艺上有不足之处,往往这类功放的频率响应,瞬态响应就不太理想。另外由于输出变压器的制约,所以配接音箱的适应范围较小。

另一类功率输出级的电路类型是单端甲类电路。这类电路也有变压器,但这类电路的输出变压器中有很大的直流成分,对输出变压器的要求比推挽输出电路中输出变压的要求要高。另外对供电电源的要求也比较高。这类输出电路的特点是二次谐波成分比较多,尽管这是一种谐波失真,但对音乐信号来说,二次谐波是高度的谐合音,所以听起来很入耳。这一特点使得这种输出电路的功放在声音的音色上很有特点,尤其是当功消费电子电路放级采用三极管时,人声听起来很甜美,室内乐中的弦乐听起来也很细腻,或者说,这类功放的声音很有味道。

但是这类功放的输出功率不容易做得大,所以如果配用的音箱灵敏度较低,在放送大型管弦乐曲时就比较勉强了。这类电子管功放都很受一些音响玩家的欢迎,往往在备有一台大功率晶体管功放之外,又备有一台此类功放,想来是在音色上互有所补,不过,这也说明此类功放的音色特点确有动人之处。

还有一类电子管功放的输出级电路是OTL电路,所谓OTL电路就是无输出变压器电路。现代的晶体管功放输出级几乎全是OTL电路或是OTL电路的改进型。电子管和晶体管的日常电器特性参数与工作状态不同,晶体管功放很容易适合配阻抗为4-8的音箱,而电子管功放要想不需要输出变压器去适配4-8的音箱就要费些周折了。

电子管OTL功放由于去掉了输出变压器,所以在技术参数上比前面提到的那两类电路有很大的提高,这类输出电路的功放声音极有特色,和前面两类输出电路相比,它有宏伟的气势和宽阔的声场,和晶体管功放相比它的音色又温暖、细腻。这类功放由于没有输出变压器,所以能够适应较宽范围的音箱阻抗。但是这类输出级的功放电源效率低,设计、工艺、调试都比较复杂,这类输出电路的功放仅见于一些高档机种中,很难见到低价位的普及型机种。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21906次
2 1N4001 0.19MB 17792次
3 DAC1220E 0.95MB 15785次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15748次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13924次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11606次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9204次
8 DS1337U+ 0.28MB 8985次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 8983次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8902次