处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

金属膜电阻与碳膜电阻的区别

金属膜电阻与碳膜电阻的区别
来源:网络整理 时间:2020-04-14

碳膜电阻它所采用的材料是碳墨、石墨以及填充料这三种。做法就是将这三种材料配好制作成悬浮液涂在绝缘基体上面,在经过加热聚合而成。在加热过程当中,气态的碳氢化合物就会在高温当中进行分解,其中碳就会沉积在基体上面,形成一层薄薄的结晶碳膜。

金属膜电阻它所需是采用的材料就是镍铬或者是相类似的合金。做法就是将合金通过高温真空镀膜技术将其仅仅的附在基体的表面上形成皮膜,接着将阻值调整到精确之后,在表面涂上一层环氧树脂进行保护即可。

碳膜电阻与金属膜电阻区别之——特点不同

碳膜电阻它的生产成本相对比较低,而且制作起来也是比较容易的,所及价格就比较便宜;但是它的体积比较大;平直稳定性信赖度高。

金属膜电阻它的体积比较小;噪音低;稳定性也很好;但是由于生产成本比较高,所以市场价格也高。

碳膜电阻与金属膜电阻区别之——适用领域

碳膜电阻在现在市场上的使用其实是做广泛的,因为它的成本低,价格低。广泛的适用于电子、电器以及资讯产品方面。现在也被广泛的使用在电源以及适配器等等产品方面。

金属膜电阻它能够提供非常广泛的阻值范围,有着非常精密的阻值。目前是被广泛的应用在金属膜保险丝电阻器以及各种无线电电子设备当中等。

碳膜电阻与金属膜电阻区别是什么?其实两种产品它们本来生产的材质不一,特性也不尽相同。以上总结出来的三方面的区别就是这俩电阻之间的大概的区分。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21906次
2 1N4001 0.19MB 17792次
3 DAC1220E 0.95MB 15785次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15748次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13924次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11606次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9204次
8 DS1337U+ 0.28MB 8985次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 8984次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8902次