处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

240路是上限 无线监控传输应用大挑战

240路是上限 无线监控传输应用大挑战
来源:互联网 时间:2014-10-09

    网络监控设备一直受带宽影响,带宽不足影响图像质量,如果要保证传输路数(监控摄像头个数),那么就要牺牲画质,总之鱼和熊掌不可兼得。基于无线监控传输技术,主要有以下几种组网方式,除了我们熟悉的3G、4G外,还有普通无线路由及专业无线网桥。

  网络监控传输考验上行传输速度,网桥上行速度为150Mbps,其次4G网络带宽为50Mbps,路由器上行速度为23Mbps,差的就是3G是5.75Mbps。那么不同分辨率下,以上四种组网模式可以达到多少传输路数?图像分辨率越低,传输路数就越多,这道理显而易见。

  以模拟CIF格式来看,所需带宽为512Kbps,无线网桥可传输240路、路由器40路、3G服务器10路、4G服务器可达90路,以上是为理想的状态;D1格式所需带宽已经达到了2Mpbs,按照上述网桥、路由器、3G、4G无线传输,分别对应着75路、11路、2路和25路。以上都只是标清或比标清图像还若,那么高清图像表现如何呢?

  使用3G无线多可传输1路720P高清图像,路由器多可支持5路,也就是说如果您家中只用ADSL,那么多只能安装5部摄像机,不过按照实际使用来看,为了不影响其他设备共享网络,一般只建议安装2部摄像机。

  无线网桥和4G网络带宽相对较大,分别可传输37路和12路,720P高清图像作为主流分辨率,无论是家用摄像机还是商用设备,都可以满足他们的需求。如果说要1080P高清图像,显然3G已经无法满足,而路由器也多只能满足2路视频输入,靠谱的解决方案还是网桥,可支持18路,4G无线理论状态下满足6路,压力也不小。

  总而言之,随着视频分辨率的不断增加,说需要的网络带宽也就越大 ;无线网桥带宽,多可支持240路视频,无线3G表现弱,1080P高清与它无缘。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次