处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Lantiq推出全新300MbpsVDSL2光纤到分配点解决方案

Lantiq推出全新300MbpsVDSL2光纤到分配点解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-10-09

    OEM现已可提供基于新芯片组的商用系统。

    德国慕尼黑/纽比贝格——2014年10月 -的宽带接入和家庭联网技术供应商领特公司(Lantiq)今日宣布:一套面向应用优化的光纤到分配点(FTTdp)芯片组VINAXTM dp现在开始商用供货。借助该产品,Lantiq为电信运营商(Telco)和DSL互联网服务提供商(ISP)提供了一种即刻可用的解决方案,来应对有线电视网络供应商所提供的竞争性服务,并达到由政府制定的宽带计划的网络性能目标。

    Lantiq的VINAX dp芯片组在长达200米的用户端网关和光纤网络分配点距离上,通过VDSL2实现了300Mbps的聚合速率。基于Lantiq专门面向线卡应用开发的运营商级VDSL2芯片组,新的芯片组工作在工业级温度范围,同时FTTdp单元实现了低功耗,使其可以安装在带被动冷却的户外机箱中。

    FTTdp现在已可供货,可为许多已安装的宽带接入提供一种高性价比的光纤到户(FTTH)网络拓扑。FTTH需要光纤一直被部署到用户端设备上,因而它的成本很高而且可能在许多场景中不能实际部署。因为FTTdp单元可以从用户端沿线路反向供电,它可以方便地被放置在运营商可管理的地方;同时在用户终端,标准的VDSL 用户端设备(CPE)和反向供电线路都可自我安装。

VINAXTM  dp的重要特性
将Lantiq运营商级VDSL2和GPON(FALCTMON)解决方案紧密地集成在一起
带有G.INP(重传)下行和上行的300Mbps聚合数据速率
基于成熟的、未来不过时的(VINAX CO 平台)技术,GPON和VDSL两端都具有已经得到证明的互通性。VINAX dp芯片组的典型功耗是2.7W。包括VDSL、GPON、DC/DC转换器和其它所有的有源和无源器件的全系统功耗低于6瓦。

    Lantiq已与阿尔卡特朗讯、中兴通讯、共进电子(T&W)、Aethra Telecommunications等多家的原始设备制造商合作,在全世界对其FTTdp解决方案进行了成功的现场测试,因而商用系统现在也可供货。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次