处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

铝壳电阻的作用和特点

铝壳电阻的作用和特点
来源:网络整理 时间:2020-03-19

铝壳电阻的作用

1、分流和限流

铝壳电阻和某一器件并联时,能够有效分流,从而减少该器件上的电流。

在实践中经常利用铝壳电阻的并联电路组成分流电路,以对电路中的电流进行分配。

2、分压作用

铝壳电阻和某一器件串联时,可以有效分压,减少该器件上的电压。

在实践中可利用铝壳电阻串联电路来进行分压以改变输出电压,如收音机和扩音机的音量调节电路、半导体管工作点的偏置电路及降压电路等。

3、阻抗匹配

铝壳电阻可组成阻抗匹配衰减器、它接在特性阻抗不同的两个网络中间,可以起到匹配阻抗的作用。

4、充电或放电

铝壳电阻也跟一些元器件组成充电或放电电路,以实现充电或放电的效果。

铝壳电阻按颜色分主要有两种,一种是黄色,通常叫做黄金电阻,另一种铝本色,也是常用的,铝外壳由钝化加工而成,经过阳极氧化电镀处理之后,外形高档美观。

铝壳电阻的特点

1、运用普遍:铝壳电阻普遍运用于电源、变频器、电梯、起重、船舶、伺服、舞台音响及数控装备等高请求的电气回路中,可以长期工作在顽劣的工控环境中。

2、产品高级,形状雅观:铝壳电阻的金属外壳采取高级铝合金资料切割而成,产品高级;经过电镀解决,抗氧化才能强,形状雅观。

3、体积小,功率大:因为铝外壳具备耐高温、过载才能强的特征,使其做到体积小和功率大的双重后果,从而有效节俭装置空间。

4、便利装置:多种接线方法(小功率采取引线型,大功率采取导电排或引线型),便于装置。

5、平安性高:采取阻燃无机资料与铝外壳一体化封装,抗震性好,绝缘性好,平安性高。

6、散热性好:金属铝壳外表有散热沟槽,散热性能好,适宜散热板装置。

7、精度高,误差小:公差规模可掌握在±1%~±10%之间;船型铝壳电阻。

铝壳电阻的物理特征

铝壳电阻的主要物理特征是变电能为热能,也可说铝壳电阻是一个耗能元件,电流经过它就产生内能。电阻在电路中通常起分压、分流的作用。对信号来说,交流与直流信号都可以通过电阻。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21910次
2 1N4001 0.19MB 17794次
3 DAC1220E 0.95MB 15787次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15749次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13925次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11607次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9205次
8 DS1337U+ 0.28MB 8986次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 8985次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8903次