处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

接地电阻多少欧为合格

接地电阻多少欧为合格
来源:网络整理 时间:2020-03-19

接地电阻应小于等于4欧姆。在380/220伏低压系统中,接地电流一般不超过几安,所以规定接地电阻不大于4欧姆,当容量在100千伏安以下时,接地电阻还可放宽至不大于10欧姆。

接地电阻是电流由接地装置流入大地再经大地流向另一接地体或向远处扩散所遇到的电阻。接地电阻值体现电气装置与“地”接触的良好程度和反映接地网的规模。

接地电阻为什么要小于4欧姆

电工电气接地电阻标准小于4欧姆是单纯的强电标准,如果在现在建筑包含防雷、弱电(通信、电视、网络、计算机、报警、监控、智能家居)一起的地线的地阻要求还要低于1欧。

接地网对由埋在地下一定深度的多个金属接地极和由导体将这些接地极相互连接组成一网状结构的接地体的总称。

广泛应用在电力、建筑、计算机,工矿企业、通讯等众多行业之中,起着安全防护、屏蔽等作用。接地网有大有小,有的非常复杂庞大,也有的只由一个接地极构成,一般根据需要来设计。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21912次
2 1N4001 0.19MB 17794次
3 DAC1220E 0.95MB 15787次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15750次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13925次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11607次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9206次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8987次
9 DS1337U+ 0.28MB 8987次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8904次