处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

实现精确的分流电阻连接

实现精确的分流电阻连接
来源:网络整理 时间:2020-03-13

在下面的图1中,看看左边标有“理想(Ideal)”的分流电阻连接。理想的连接使用长度和尺寸都一致和相同的走线;这些走线连接到分流器制造商通常建议的分流处,后由放大器测量或检测的电压正好对应于分流的有源部分的压降。现在,花点时间比较图中所示的理想连接与“非理想(non-ideal)”连接。

图1:理想的 vs 非理想的分流电阻连接

分流电阻设计

为获得的能效,有必要了解分流器的结构。被焊入的分流器的端子通常是铜材料,与分流器本体是不同的材料,例如锰铜;分流器制造商正把这中间部分材料调节到一个确切的值。目的是准确地获得电阻材料本身的压降,并且在连接末端处没有压降。图2显示了制造商通常建议的双端子分流电阻的连接点。检测线连接在任意一边的中间,就在分流电阻材料与铜引线接口的平面上。

图2:制造商通常建议的双端子分流电阻的连接点

如果它们与图2中突出显示的不同,应始终遵循分流器制造商关于连接到分流电阻的建议。注意图3画出了杂散引线电阻和杂散检测走线电阻- 一个不适当的连接将对测量增加这些不必要的杂散电阻和增加误差。

图3:连接到双端子分流电阻的杂散电阻(RLead和RSense)

图4中所示的四端子分流电阻提供了一种更明显的方法来连接开尔文(Kelvin)检测线到分流器,同时保持了较高的准确度。但需要注意的是,四端子分流电阻器在成本方面没有优势。

图4:制造商通常建议的四端子分流电阻的连接点

实现精确的分流电阻连接并不难,但这需要了解分流器制造商的连接指南和适当的PCB设计,以作出正确的连接。

请继续关注第三部分,也是本博客系列的后一部分,我们将以“好的分流电阻连接对比不良的分流电阻连接”为主题,综合在部分和第二部分中所谈的,看看设计合理的PCB,并比较连接良好的PCB和连接不良的PCB的测量数据。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21920次
2 1N4001 0.19MB 17800次
3 DAC1220E 0.95MB 15793次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15754次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13933次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11615次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9212次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8994次
9 DS1337U+ 0.28MB 8993次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8910次