处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

三极管电路限流电阻如何选择

三极管电路限流电阻如何选择
来源:网络整理 时间:2020-03-05

三极管做开关电路是很常见的一种电路,基本上所有电子设备都有对其电路的应用,那么在做开关电路时,三极管限流电阻该如何选择呢?这个问题没有理清楚,可能将会使你的电路设计存在漏洞。

下面我将以项目中实际应用,来理解这些问题;

三极管在做开关电路时候,必须使得三极管处于饱和状态,当处于饱和状态时,β*Ib>Ic;

下面来验证以上电路是否处于饱和状态,上图是一个利用三极管D882搭建的电磁阀开关电路,P25是一个24V驱动的电磁阀 ,此电磁阀驱动功率为9W,由此可知当三极管做开关电路时,集电极所需电流Ic=9/24=0.375A,由于D882为SI管,BE压降为0.7V,则当三极管导通时,IB=(3.3-0.7)/1000=2.6mA,我们所购的D882放大倍数为160-320;则三极管导通时,Ib*β(min)=2.6*160=416mA,由于三极管集电极所需的电流只要375Ma,满足β*Ib>Ic,所以此电路在做开关电路的时候,满足三极管所需要的饱和状态,但是β*Ib只是略大于Ic,没有远远大于Ic,说明此三极管只是达到浅度饱和状态;所以一般为了电路的稳定性考虑,Ib*β(min)好大于2Ic,所以此处R76=(3.3-0.7)/(2IC/160)=554欧,所以当R76取值好小于556欧姆;但是考虑到单片机一般IO口拉电流在8MA左右,所以限流电阻也不能太小,不然单片机IO口驱动能力也不够。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21923次
2 1N4001 0.19MB 17802次
3 DAC1220E 0.95MB 15796次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15755次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13936次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11617次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9214次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8997次
9 DS1337U+ 0.28MB 8995次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8913次