处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

压敏电阻为什么会损坏?

压敏电阻为什么会损坏?
来源:网络整理 时间:2020-02-24

压敏电阻是一种限压型保护器件,利用压敏电阻的非线性特性,当压敏电阻的两极间出现过高电压时,压敏电阻可以将电压钳位到一个相对固定的值,从而实现对后级电路的保护。

压敏电阻损坏原因分析

压敏电阻的失效模式主要是短路,不过短路本身并不会引起压敏电阻损坏,因为电阻是并在电源正负入口的;保险并未损坏,这证明压敏电阻的损坏不是短路或过流引起的,有可能是浪涌能量太大,超出吸收功率而烧毁压敏电阻;当通过的过电流太大时,也可能造成阀片被炸裂而开路。

那么,造成压敏电阻损坏的原因有哪些呢?

原因

1、过压保护次数;

2、周围工作温度;

3、压敏电阻有无受挤压;

4、是否通过品质认证;

5、浪涌能量太大,超出吸收功率;

6、耐压不够;

7、电流与浪涌过大等等。

此外,压敏电阻使用寿命较短,多次冲击后性能会下降,因此由压敏电阻构成的防雷器长时间使用后一定要注意维护和更换。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21923次
2 1N4001 0.19MB 17803次
3 DAC1220E 0.95MB 15796次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15756次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13936次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11618次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9215次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 8997次
9 DS1337U+ 0.28MB 8995次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8913次