处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

展讯将推出售价25美金智能机整体解决方案

展讯将推出售价25美金智能机整体解决方案
来源:新浪科技 时间:2014-09-30

    展讯近日携手致力于推动移动互联网的组织Mozilla,共同宣布联合提供基于展讯入门级智能手机芯片组支持Firefox OS系统的整体解决方案。这些解决方案可极大地减少手机制造商的市场推广时间和成本,主要面向全球首次购买智能机和入门级智能机用户,快速推广开放式网络智能手机。展讯与Mozilla现已完成火狐OS与包括SC6821的多款展讯WCDMA和EDGE智能手机芯片组整合,推出了业界首款可支持售价25美元智能手机的芯片组。

    在移动世界大会上,展讯推出了其新款智能手机芯片SC6821,这将重新定义全球智能手机市场的入门标杆。该款芯片以其独特的低内存配置和高集成度,极大地降低了开发低端智能手机所需的材料总成本。凭借此款芯片,手机制造商将能够为市场提供采用3.5” HVGA触摸屏,集成WiFi、蓝牙、FM和拍照功能的先进的手机和火狐OS的浏览器功能,并可以访问网络丰富的生态系统和HTML5应用,而价格与功能型手机相似。

    展讯整体解决方案汇集了极具成本效益的芯片平台和直观、易于使用的用户经验和火狐OS网络/HTML5的应用生态系统于一体。“整体解决方案将令绝大多数的小手机厂商从中受益,可以减少新款终端上市所需的时间及成本,”Strategy Analytics分析师Stuart Robinson表示,“展讯和Mozilla的合作将有助于推动专注于入门级智能手机新兴市场的制造商采用火狐 OS。”

    火狐 OS智能手机是首款完全依靠网络支持的终端设备,以华丽、直观、友好的操作体验,为用户提供集性能、个性化、价格实惠于一体的智能手机,这是其他手机所无法比拟的。火狐OS用户可以从终端上获取如社交平台Facebook(79, 0.21, 0.27%)和Twitter(51.74, -0.15, -0.29%)、HERE MAPS离线地图、火狐浏览器,火狐市场等深受人们喜爱的功能。火狐 OS智能手机提出了一个全新的概念 -自适应应用搜索程序,使手机随时随地满足用户的需求和兴趣。

    Firefox OS提供Mozilla首创的WebAPIs网络解锁功能,使开发人员能够轻松开发有趣和丰富的应用程序,避免了以前由于平台差异和不可移植造成应用程序必须本地化的问题。

    展讯通信软件平台部副总裁肖小毛指出,“通过将火狐 OS集成到我们的智能手机平台,展讯为客户提供更多的选择,他们可以更灵活的选择如何开发和设计智能手机,也可以访问HTML5开放平台上日益丰富的应用程序。我们很高兴与Mozilla的合作,推动基于展讯智能平台的火狐 OS智能手机,为全球消费者提供依托开放式网络技术的优势。”

    展讯与Mozilla共同完成了火狐OS与展讯SC6821和SC7710 WCDMA智能手机芯片的整合工作,并推出集成连接功能的展讯单核WCDMA智能手机芯片SC7715的完整解决方案。展讯与Mozilla的合作将会扩展至展讯的全系列芯片组。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次