处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Imagination实现SoC创新设计 64位MIPS CPU挑大梁 (1)

Imagination实现SoC创新设计 64位MIPS CPU挑大梁 (1)
来源:DIGITIMES 时间:2014-09-30

    的矽智财(SIP)业者Imagination Technologies日前分别在新竹与台北举办了年度高峰论坛,执行长Hossein Yassaie以及重要业界伙伴共同与会,发表市场与技术发展的趋势。

     随著移动与云端技术的融合渐趋成熟,带动了物联网、穿戴式装置、以及连网汽车等下一波智能型装置的快速进展。在2014年的高峰论坛中,Imagination展现了该公司涵盖绘图、视讯、通讯、CPU等完备的SoC IP解决方案,将能协助客户因应市场趋势,实现创新设计。

    Imagination台湾区业务总监Maxwell Lin在开幕致词时表示,近年来公司的产品组合持续扩大,已从绘图IP,逐步扩展到音讯、视讯、视觉、射频,以及2013年纳入的MIPS CPU系列产品,使Imagination能为客户提供全方位服务。

    特别是,Imagination将在这次活动中发表的64位元MIPS CPU新产品,这不但是未来的重要趋势,也将使Imagination在CPU IP市场中扮演更重要的角色,并为业界带来具备优异特性的另一种选择。


市场转折带来无穷商机

    Imagination执行长Hossein Yassaie以「市场转折点将创造无穷商机」为题发表专题演讲。身为的IP业者,他指出,从IP核心、到SoC和终端产品问世,是一个需耗费4到6年的漫长创新过程。因此,IP业者必须掌握市场与技术趋势,才能正确地预测未来方向,引领新产品开发。

   他说,「这也是Imagination一贯秉持的创新精神,坚持投入资源开发未来可用的新技术,就像过去我们成功推动GPU(绘图处理器)在行动装置的广泛应用一样。」

    Yassaie认为未来有多项重要的市场趋势,首先,智能型手机与平板计算机市场将渐趋成熟,使行动上网的概念扩散到更多元化的市场,特别是连网汽车应用。同时,穿戴式装置将成为另一个新兴的产业亮点,需要更低功耗与精巧的解决方案,才能真正开发出满足消费者需求的产品。

   此外,在业界推动架构中立性的努力下,应用程序的移植性日益升高,像HTML5、LLVM等程序语言都将能支持各种操作系统平台,并带来更高效能。

   物联网(IoT)与云端资料也将扮演重要角色,这会带动对于安全性技术的需求增高。后,推动半导体产业成长的摩尔定律虽将趋近极限,但这并不影响产业与技术的发展,未来在上述各种应用的带动下,半导体技术将渗透到日常生活的各个角落,因此,解决方案才是业者胜出的关键,领域知识(domain knowledge)的重要性将更胜以往。

    在此趋势发展下,Yassaie强调,商机将所无不在,包括穿戴式装置、家庭无线网络、自动化与机器人、先进驾驶辅助系统(ADAS)、医疗、能源、农业用的物联网装置、以及实时与巨量资料分析等,都将为产业发展带来全新的面貌。


Imagination独特的IP解决方案

    Yassaie介绍说,Imagination的IP产品组合涵盖Ensigma通讯处理器、PowerVR绘图与视讯处理器、以及MIPS通用型处理器,具备低功耗、小面积等优异特性,能够解决下一代应用的挑战,并协助客户开发出优异的连网SoC解决方案。

    目前在行动、消费、多媒体、运算、网络、汽车与能源等各个领域,都有许多内建Imagination技术的产品,过去几年来总出货的产品数量已超过70亿台,相当于每天有300万台内建Imagination技术的产品上市,已充分获得业界的证明与认可。

    特别是,Imagination在2013年完成MIPS收购交易后,展现出强烈的企图心与承诺,持续推动MIPS CPU产品的进展。他强调,业界亟需要另一种架构解决方案,而在MIPS技术的持续发展下,将可望重塑未来市场的竞争态势。

    回顾矽智财(SIP)的发展历程,才不过7、8年前,当时包括视讯、绘图、射频、视觉等各种技术都必须依赖外部芯片才能实现。但现在,先进的行动应用处理器都已经能将这些技术全部集成在单一芯片中。下一波的IoT装置,需要在SoC中集成CPU、低功耗通讯以及外围功能,这些方案Imagination也都齐备了。

    除了SoC的集成度快速提升之外,IP效能也进展迅速。以行动GPU为例,过去5年来的效能以增加了300倍,预计2014年底Imagination新的PowerVR产品问世后,更将达到400倍,已经能将桌上型计算机的绘图效能带到行动装置上了。但在效能提升的同时,重要的关键在于还要维持同样、甚至是更佳的低功耗特性,这也是Imagination努力的目标,也是优势所在。

    此外,随著的光线追踪(Ray Tracing)技术成熟,Imagination更能把交互式的真实感影像技术带到行动装置中,这将是绘图技术的突破性进展。

    Imagination已于2013年3月推出以PowerVR Sseries6XT Rouge架构为基础的PowerVR Wizard GPU系列产品,内建的光线追踪技术,可实现生动的动态光线模式,带来更具临场感的扩增虚拟体验。与此同时,Imagination也积极扩展光线追踪的生态系统,让更多开发人员能够使用。

    他强调,未来3到5年,这将完全改变行动应用的绘图体验,消费者将能创造全新质量的视讯内容。

    Imagination推动的另一项创新技术是Ensigma RPU(射频处理器),就像GPU逐渐成为SoC中不可或缺的一部分,Yassaie表示,将Wi-Fi、蓝牙等通讯功能集成到系统单芯片中,也将会是必然的趋势。

    Ensigma RPU具备可编程特性,能支持各种新兴与演进中的通讯标准,而且具备低功耗、低成本的特性,非常适用于各类对成本敏感的IoT装置。

    演讲后,Yassaie强调,Imagination拥有推动SoC下一波创新进展的完整IP技术,同时公司正积极扩展MIPS与PowerVR生态系统,并专注于与客户建立长期的伙伴关系,将共同为实现物联网与穿戴式装置等新兴连网SoC而努力。


台积电与Imagination合作推动技术创新

    台积电公司设计建构营销处资深处长Suk Lee在专题演讲中说明了无晶圆制造模式的优势与演进,并指出为了因应物联网的庞大市场商机,台积电也准备所需的制程技术来服务客户。

    根据市场研究报告,物联网未来几年将快速成长,预估到2020年,全球将有500亿台各种型态的互连装置。

    Suk Lee指出,物联网的应用广泛,涵盖了从低阶采用8~16位元处理器的智能电表、智能插座,到中阶16~32位元处理器的智能手表、智能照明,到高阶32~64位元处理器的家用闸道器、家用智能温度控制系统、智能眼镜等。

    就制程技术而言,为了满足新一代多样化智能型装置的需求,除了逻辑制程之外,类比、射频、MEMS、嵌入式快闪存储器、以及影像传感器等技术的需求也将日益提升,才能满足琳琅满目的市场需求。他预期18微米射频、90/55/40纳米超低功耗射频、28纳米超低功耗射频、以及16纳米FinFET将是因应低阶到高阶各种物联网装置的下一代制程技术。

    台积电一直致力于建构完备的设计生态系统,并与IP、EDA伙伴合作建立开放创新设计平台OIP (Open Innovation Platform®),推动技术发展。目前台积电与Imagination已展开广泛的合作关系,除了针对现有以及新一代16纳米FinFET制程之外,双方亦针对PowerVR Wizard光线追踪GPU与MIPS CPU、连接性等各项技术进行合作。

    他表示,根据测试,将PoweVR6XT GPU从16纳米FinFET移植到16纳米FinFET+制程上,能够在相同功率基础上,提升效能15%。这意味著未来行动装置的绘图功能仍将持续成长。

智能、显示与巨量资料世代

    瑞昱半导体产品线主管Eddie Chang从智能功能与显示技术来探讨未来的技术发展趋势。

    他指出,智能装置与显示器技术是未来市场进展的两大重要趋势。也因此,电视、智能型手机、穿戴式装置和白色家电将会成为新的产品亮点。这些产品都要追求更多的智能功能、互动性、连接性、显示质量,以及能与云端连结。

    目前业者都积极推动更多智能型装置的实现,随著越来越多装置与云端连结,下一波的重要趋势则将是巨量资料商机。他解释说,巨量资料带来的商机主要有3个方面,分别是巨量资料的撷取、分析、以及保护。

    在资料撷取方面,包括装置端的品牌、SoC、以及APP业者都将能透过纪录视讯、相片、语音、信息等各种方式来获得资料;而在云端,云端服务器业者能会纪录不管是私有或公共云端中的资料与行为。

    目前的作法是将连网装置的�

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次