处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

可调电阻器的接线方法

可调电阻器的接线方法
来源:网络整理 时间:2020-01-08

可调电阻也叫可变电阻,其英文为Rheostat,可调电阻是电阻的一类,可调电阻的电阻值的大小可以人为调节,以满足电路的需要。

可调电阻按照电阻值的大小、调节的范围、调节形式、制作工艺、制作材料、体积大小等等可分为许多不同的型号和类型,分为:电子元器件可调电阻,瓷盘可调电阻,贴片可调电阻,线绕可调电阻等等。

可调电阻的标称值是标准可以调整到的电阻阻值,理论上,可调电阻的阻值可以调整到0与标称值以内的任意值上,但因为实际结构与设计精度要求等原因,往往不容易100%达到“任意”要求,只是“基本上”做到在允许的范围内调节,从而来改变阻值。

可调电阻器的接线方法

有两种接法:变阻式和调压式。

1、变阻式

变阻式是一固定点接0位,另一固定点接在电压上,这样0位固定点和活动头之间就可以输出可调电压了;

2、调压式

调压式是一固定点和活动头短接,这样两个固定点之间就成为一个可以改变的电阻了。

可调电阻器3脚接线方法

可调电阻器一般有3个接线端子,左右两个是固定的,它俩之间的电阻就是这个可调电阻器阻值。个接线端子是接电阻器中间的那个活动臂引脚,其作用是可以调节阻值的。然后剩下两个接线端子和其余左右两个引脚相接,把可调电阻器两个固定端子串联在电路中就能起到改变电阻阻值了。

可调电阻器调节方法

步骤一

首先用一字螺丝刀伸入到电阻的调节口,螺丝刀可顺时针或逆时针方向旋转调节,此时电阻的动片也会将做相应的旋转调节。

步骤二

当顺时针旋转调节时,定片1与动片之间的阻值会增大,这时动片与定片2之间的阻值会减小。当动片滑动至右端位置时,定片2与动片引脚之间的阻值为零,此时定片1与动片之间的阻值。

步骤三

当逆时针旋转调节时,定片2与动片之间的电阻体长度会有所增加,阻值也会随着增大。若定片1与动片之间的电阻体长度减小,随后阻值也会跟着减小。当动片转动到左端位置时,此时的定片l与动片引脚之间的阻值为零。而定片2与动片引脚之间的阻值,这时就等于可调电阻器的所表示的标称阻值了,意思就是等于两定片之间的阻值。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21926次
2 1N4001 0.19MB 17805次
3 DAC1220E 0.95MB 15798次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15760次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13940次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11622次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9219次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9001次
9 DS1337U+ 0.28MB 8997次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8915次