处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Fairchild COO:公司整合后将关注三大应用

Fairchild COO:公司整合后将关注三大应用
来源:EEWORLD 时间:2014-09-29

    几个月前,Fairchild收购了荷兰的Xsens公司,该公司的MEMS追踪技术被电影制作公司广泛应用,其中就包括我们熟悉的20世纪福克斯推出的X战警战。尽管我们都知道Fairchild正在裁员和关闭5寸晶圆厂,然而很少有人知道Fairchild的总体战略及转型——创造一个小而精的未来。

    根据Fairchild公司总裁兼首席运营官(COO)Vijay Ullal表示,Fairchild面向的总有效市场将从2013年的246亿美元增长到2018年的322亿美元,重要的改变就是从以前的12个业务部转变为专注于三大领域,即能源效率、移动及云。

    三大领域都有着共同的特点:更绿色,更低功耗,更智能——所有这些Fairchild都有着丰富的应对经验。Ullal表示:“我们的使命是让世界变得更清洁,更聪明。”

    Fairchild的目标是只提供有别于其他市场竞争者的产品,“我们会提供完整的子系统,使机器和工具变得更清洁,更节能、更聪明。”

    “IBM沃森用几千瓦的功耗赢得了人类,但反过来看,人类思考功率却只有20w。Fairchild正是想创造更高效的系统以减少能源浪费。”Ullal说,“现在我们的智能手机只有几瓦,但是功能已经相当于1975年功率1兆瓦的Cray超级计算机。”所以Ullal认为,未来类似沃森的计算设备,功耗也许和人不相上下。

    如何设计更省电,更节能的产品?Ullal表示应该从应用的角度谈产品,也就意味着我们每天都要面向市场进行改变,而不是闭门造车。

    针对手机充电来说,能源效率的提高意味着充电时间要少。“例如,iPhone大约需要充电三小时,但顾客想要的手机充电速度更快,所以我们就设计了快速充电解决方案。”

    其他领域,飞兆半导体也在致力于改善能源效率,包括照明系统、云计算、混合动力车及汽油车燃油效率改善等系统。

    “汽车技术现在正经历着前所未有的改变,我们必须面对这一现实——汽油车并一定会消亡,目前电动和混合动力汽车只占市场的5%至10%,所以汽油燃油效率提高仍大有可为。”Ullal说。

    例如,智能启停系统可以在汽车刹车过程中将能量收集到大电容中,然后再利用这些电力驱动汽车。

    “汽车智能启停系统要求极高的能量密度,高可靠性,低成本,抗干扰抗寄生能力强,也许这个领域你只能看到两个厂商,英飞凌和我们。”Ullal说。

    飞兆半导体购买Xsens则是另外一项大胆的战略举措,以确保他们可以从容迎接新技术。

    “任何东西都在移动,如果你若想确保设备智能化,你需要知道它朝哪个方向移动,以及移动的速度——这就是MEMS传感器。”

    Ullar声称MEMS传感器将遍布所有产品,甚至包括衣服。不过其却闭口不谈Xsens要如何融入Fairchild的战略中,只是称收购Xsens是公司一项长期战略举措。

    Ullal表示:“穆尔定律使我们不断设计更小更快更低功耗的器件,但这并不包括MEMS。因为随着MEMS尺寸的缩小,所有性能都变得糟糕。我们要做的就是在MEMS性能不变的情况下,帮助系统更智能,让传感器完美融合,同时也可以通过了解系统,设计更好的功耗系统。

    Ullal举了一个有趣的例子,比如自动控制空调吹风,原理是利用MEMS传感器融合,确定屋内的人数,以便让空调运行在模式。NEST的恒温器就是基于这一理论设计的。

    Ullal表示,Fairchild的定位不会是NEST,但我们做的努力是一样的,目前全球有50%能源用于电动机,有刷电机效率为35%,感应电机为70%,但升级到智能感应电机,效率则提高至75%-80%。

    他也举了自动割草机和吸尘器的例子。利用传感器,自动割草机将变得更精密,吸尘器也变得更为智能——可以自动判断地面是否需要清理,跳过干净的地方等等。

    “过去的三年,我们的企业文化改变了许多,我们现在愿意更多的思考,更多的进步,更多的开放。我们已经变得更愿意承担风险,我已经迫不及待地想看到几年后我们会发生什么。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、OnlinecomponentsMaster等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次