处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

NFC储存为安全卡带来创新卡应用

NFC储存为安全卡带来创新卡应用
来源:一卡通世界 时间:2014-09-29
    当今社会是一个个人隐私极为敏感的时代,然而互联网时代,确实又是一个个人隐私容易侵犯的时代。人们时常说,进了互联网,就别谈什么隐私。特别是近iCould泄露事件,更是让人们注重隐私的保护。

  近,深圳碰碰科技有限公司就推出了一款高安全等级的智能卡——安全卡。利用智能卡与NFC手机进行交互,完成个人信息的脱机储存,以保障个人信息安全。

  据一卡通世界网了解,安全卡是一张内存为8Kbytes的芯片卡,芯片为恩智浦DESFireEV1,安全等级CCEAL4+,加密算法支持AES/3DES/DES。

  安全卡的应用,是智能卡与APP的结合。安全卡的每一次使用,必须在『安全卡』APP中输入卡片密码(初始密码为卡片背面左上角序列号后6位),而后才能读取卡内信息。

  在APP的左上角,有读取以及写入两个按钮。安全卡可以保存45条私人信息,每条信息150个英文字符或75个汉字,支持加密导出/导入卡片内容。与此同时,为了保护信息的安全,安全卡APP屏蔽了截屏功能。而在切换到后台时,读取的卡片内容即刻销毁,安全卡应用不使用联网权限,是一个比较纯净的本地应用。

  安全卡

  安全卡密码输入界面

  碰碰米团队COO赵煜向一卡通世界网表示,安全卡是真正属于用户自己的智能卡,这是NFC技术和智能卡技术融合的一个产品。智能卡里面模拟了NFC标签,这个做法是个创新,国内尚没有这样的应用。在开发过程中,需要精通智能卡、Android应用以及NFC,而卡片开发方面,卡片本身就有一个系统,除了实现安全卡功能,支持NFC功能的手机触碰卡片后将自动启动安全卡应用,这是将智能卡模拟成NFC标签实现的。

  安全卡及其应用

  此外,据了解,安全卡一旦遗失,即使是精通智能卡安全的工程师,如果没有密码,也不能破解,安全卡的加密,数据读写和密码验证使用的是硬件3DES。如果用户忘记了密码,也就意味着卡中的内容将遗失,无法通过其他手段获取卡片信息。

  安全卡的特点是,将信息储存在一张卡中,不与任何互联网连接,在互联网强调云储存的时代,使用无源的高安全等级的智能卡存储数据是一个亮点,触碰阅读的使用体验也非常好。特别是现在NFC手机越来越普及,NFC应用将成为电子类消费者的新宠。但安全卡需要寻找的,是精准的人群定位,毕竟不是每一个人都喜欢通过安全卡的方式来储存自己信息,对隐私保护及安全要求高的用户会喜欢这个产品。另外,找到目标行业,附加除安全卡应用的额外价值显得至关重要。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22194次
2 1N4001 0.19MB 18108次
3 DAC1220E 0.95MB 16433次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15977次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次