处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

光敏电阻的伏安特性曲线

光敏电阻的伏安特性曲线
来源:网络整理 时间:2019-12-16

光电流光敏电阻在暗时电阻所流的电流称为暗电流,在亮时电阻所流的电流称为亮电流。亮电流与暗电流之差,称为光电流。

伏安特性在一定的照度下光敏电阻两端所加的电压与光电流之间的关系,R1111N181B-TR-F称为伏安特性。图5-5中的伏安特性近似直线,光照度越大电流越大。在应用时光敏电阻有额定功率、工作电压、额定电流,因此不能超过虚线的功耗区。

在一定照度下,加在光敏电阻两端的电压与电流之间的关系,它是纯电阻,符合欧姆定律。下图中曲线1、2表示照度为零及照度为某值时的伏安特性。由曲线可知,在给定偏压下,照度越大,光电流越大。在一定照度下,所加电压越大,光电流越大,而且无饱和现象;但是电压不能无限制增大,因否则会性损坏;

光敏电阻的光谱特性曲线

光照特性光敏电阻的光电流与光强之间的关系,称为光敏电阻的光照特性。不同类型的光敏电阻光照特性是不同的。由于光敏电阻的光照特性曲线不是直线,在应用中不作为线性测量元件,这也是它的缺陷。在自动控制系统中常用作开关式光电信号传感元件。

光谱特性光敏电阻对不同波长的光,其灵敏度是不同的,如图5-6所示为硫化镉、硫化铅、硫化铊的光敏电阻的光谱特性曲线。硫化镉的光敏电阻光谱响应峰值在可见光区域,而硫化铅的峰值在红外区域。因此,在应用时应考虑与光源的结合,才能得到较好的效果。

响应时间 光敏电阻受光照后,光电沆需要有一定的上升延迟时间才能达到稳定值。同样,当停止光照后光电流也需要有一定的下降延迟时间才能达到暗电流的值,这就是光敏电阻的延时特性。光敏电阻的响应时间用f表示,如图5-7所示,上升响应时间用tl表示、下降用t2表示。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21926次
2 1N4001 0.19MB 17806次
3 DAC1220E 0.95MB 15798次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15761次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13940次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11622次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9219次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9001次
9 DS1337U+ 0.28MB 8997次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8916次