处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

光敏电阻型号命名方法

光敏电阻型号命名方法
来源:网络整理 时间:2019-12-16

光敏电阻型号命名方法。光敏电阻器型号命名分为三个部分,部分用字母表示主称。第二部分用数字表示用途或特征。第三部分用数字表示产品序号,各部分的含义见表2-9。

例如:

mg45-14(可见光敏电阻器);

5-14——序号;

4——可见光;

g——光敏电阻器;

m——敏感电阻器。

光敏电阻主要参数

①RL亮电阻,光敏电阻器受到光照时的电阻值。

②RD暗电阻,无光照时的光敏电阻器的电阻值。

③UM工作电压,光敏电阻器在额定功耗下所允许承受的工作电压。

④IL亮电流,光敏电阻器在规定的外加电压下受到光照时的电流值。

⑤ID暗电流,无光照时光敏电阻器在规定的外加电压下所通过的电流值。

⑥时间常数,光敏电阻器从光照跃变开始上升到稳定亮电流的63%所需要的时间。

⑦电阻温度系数,光敏电阻器在环境温度改变1℃时,其电阻值的相应变化。

⑧灵敏度,光敏电阻器在有光照和无光照时电阻值的相应变化的速度。

光敏电阻器选用方法

由于光敏电阻器对于光线的极为敏感性,它在电路中表现出的特性是有光照时,其电阻值迅速下降,无光照时它的电阻值呈现高阻状态。鉴于上述特性,在选用光敏电阻器时,首先应该明确电路对光敏电阻器的光谱特性要求,以便确定是选择可见光光敏电阻器、紫外线光光敏电阻器还是红外线光光敏电阻器。

例如;各类光电自动控制电路(如自动照明控制电路、自动报警电路)、家用电器(如电视机的自动亮度调节、照相机的自动曝光控制等等)及测量仪表中的光敏电阻器均有普遍应用。其中可见光光敏电阻器可用于各类自动控制电子产品之中,如光电自动控制系统、电子照相机光电报警器等;紫外线光光敏电阻器则用于紫外线探测仪器之中;红外线光光敏电阻器可以用于天文地理、军事领域的自动控制系统中。

此外在选用光敏电阻器时,特别应该注意其亮阻和暗阻的范围两个参数的选择关系到控制电路能否正常工作,故必须慎之又慎。下面本人给大家分享一个常用部分光敏电阻器的表。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 21927次
2 1N4001 0.19MB 17806次
3 DAC1220E 0.95MB 15799次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15762次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 13941次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11623次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9221次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9002次
9 DS1337U+ 0.28MB 8998次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8917次