处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

万能转换开关的应用场合

万能转换开关的应用场合
来源:网络整理 时间:2019-12-11

万能转换开关的应用场合

万能转换开关主要用于额定工作电压AC380V/50Hz、额定电流至160A及DC220V及以下的各种电气控制线路的转换、电压表、电流表的换相测量控制、配电装置线路转换和遥控等。万能转换开关还可以用于直接控制小容量电动机的起动、调速和换向。

通用转换开关的作用

无论何种转换开关,它都有其优点,通用转换开关也是如此。你知道通用转换开关的功能是什么吗?由于通用转换开关在电路中有更多的端子,它可以很容易地控制电路的电路,起到转换和控制的作用,并且经常用于控制家中的电流表和电压表。并且线路切换,遥控等的配置。此外,通用转换开关具有控制电动机的速度控制,启动和反转的功能。

自动万能转换开关电器的设计应用

摘要:自动万能转换开关电器主要用在重要场所的紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。

依据国家规范《供配电系统设计规范》(GB50052-1995)、《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-1995,2005年版)及行业标准《民用建筑电气设计规范》(JGJ/T16-92)的规定:一级负荷应由两个电源供电;当一个电源发生故障时,另一个电源不应同时受到损坏“,”一级负荷中特别重要负荷,除由两个电源供电外,还必须增设应急电源。为保证对特别重要负荷的供电,严禁将其他负荷接入应急供电系统。“。对于电源转换时间有持定要求的一、二级负荷及消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟民机、应急照明等消防设备的供电均需要设置自动万能转换开关电器(ATSE)。作为消防负荷和其他重要负荷的电源转换装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保一、二级负荷供电的可靠性、连续性。

1.ATSE的基本概念

自动万能转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Kquipment),由一个(或几个)万能转换开关电器和其他必须的电器组成,用于监测电源电路,并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。ATSE一般由两部分组成:开关本体干控制器。

2.ATSE的分类

目前,我国市场上符合GB/T14048.11(IEC60947-6-l)标准的产品主要有CB级和PC级两大类。

PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。

CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

3.ATSE的使用类别

使用类别,涉及到ATSE接通与分断能力和操作性能指标,决定其ATSE的正确使用环境。对选用PC级ATSE除了考虑其额定接通与分断能力外,还应考虑其在短路条件下所能承受的短路能力,即额定短时耐受电流Icw值。详见表1-3。

使用环境条件要求

1)海拔高度不超过2000m;

2)环境温度不高于40℃不低于-5℃;

3)相对湿度不大于95%;

4)电磁兼容性(EMC)的要求:在实际使用中,ATSB(待别是控制器部分)不应受外界的电磁干扰而损坏或误动作,影响供电系统运行的可靠性、连续性。同时ATSE所产生的电磁效应应满足国家相应标准,保证电气系统其他环节的安全稳定运行。

4.设计选用注意事项

1)产品认证:中国、IEC、UL等都对ATSE制订专门的标准(几个标准完全等同),所以,就必须选择符合标准的ATSE。

2)确定自动万能转换开关电器(ATSE)的额定工作电压法使用类别。要注意选择适合负载特性的ATSE。

3)设计时选用PC级还是CB级,考虑的出发点不应是是否需要短路保护功能(PC级前面加上短路保护电器,系统就具备与CB级同样的保护功能),而是可靠性和成本。可靠性要求高,宜选用PC级产品;要求成本低可选用CB级。

4)断开故障电源的时间,不同结构的产品是不同的,对故障电源(例如断相)敏感度高的负载,就需要注意,应选用能够快速断开故障电源的励磁驱动式ATSE。采用断路器的CB级ATSE未采用隔离(负荷)开关的ATSE,是用减速电机驱动(电机转速一般为15-20rpm,开关需要转动到一定转角后触头才能断开)。

PC级前端是否需要加短路保护电器?取决于PC级ATSE能否承受前端短路保护电器保护电流的冲击。如果能够承受,切换箱内就不需要再加短路保护电器,如果不能承受,就需要加一个短路保护电流低于PC级ASTE额定限制短路电流的保护电器,这需要制造商提供ASTE额定限制短路电流的保护电器类型和多数。

5)ATSE三极与四级的选择:在电源转换系统中,应根据配电系统的接地型式、接地保护装置的设置,能否产生中性电流分流和环流及接地故障电流的分流,避免保护装置误动作或拒动作,以确定ATSE的级数。

(1)根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间若不是同一接地网络中时,万能转换开关应采用四极型开关。

(2)带剩余电流保护的双电源万能转换开关应采用四极型开关。两个电源开关带剩余电流保护,其下级的电源万能转换开关应采用四极型开关。

(3)两种不同族地系统间的电源万能转换开关应采用四极型开关。

(4)TN-S、TN-C-S、系统一般不需要设四极型开关。但TN-S系统的一些特殊情况(三相严重个平衡及高次谐波含量较高)是否采用四级开关,需视建筑物等级的重要性而确定。

6)旁路型ATSE的应用:对供电系统可靠性、连续性有很高要求的特别重要负荷,为防止ATSE出现故障、损坏或处于检修时,影响供电的连续性,应设置旁路到ATSE。旁路型ATSE应具有以下功能:

(1)旁路隔离开关应能在用电负载个停电的状态下旁通电源至负载,旁路开关与ATSE额定容量应相同;

(2)旁通电源时应能隔离ATSE及相关控制电源,保证ATSE检修及更换能够安全进行;

(3)应有旁路隔离标志,显示系统状态;

(4)应有电子及机械联锁,防止误操作。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22262次
2 1N4001 0.19MB 18165次
3 DAC1220E 0.95MB 16489次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16035次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14226次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11903次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9473次
8 DS1337U+ 0.28MB 9256次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9249次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9163次