处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

万能转换开关的型号含义

万能转换开关的型号含义
来源:网络整理 时间:2019-12-11

万能转换开关的型号含义

万能转换开关是由多组相同结构的触点组件叠装而成的多回路控制电器,主要用于控制线路的转换及电气测量仪表的转换,也可用来控制小容量异步电动机的起动、换向及调速。常用的万能转换开关有LW2、LW5、LW6、LW8等系列,LW5系列万能转换开关适用于交流50Hz、电压500V及直流电压440V的电路中,作电气控制线路转换之用和电压380V、5.5kW及以下的三相笼型异步电动机的直接控制之用。LW5系列万能转换开关的外形如图15-16所示。

图15-16 LW5系列万能转换开关

(a)外形;(b)凸轮通断触点示意图

万能转换开关的型号及含义如下:

万能转换开关主要由接触系统、操作机构、转轴、手柄、定位机构等部件组成。接触系统由许多接触元件组成,每一接触元件均有一绝缘基座,每节绝缘基座有三对双断点触点,分别有凸轮通过支架操作。操作时,手柄带动转轴和凸轮一起旋转凸轮推动触点接通或断开。由于凸轮的形状不同,当手柄处在不同位置时,触点的分合情况不同,从而达到转换电路目的。

万能转换开关型号介绍

电流电压的使用在生活中是额定的,每个国家的使用定量不一样。但是在在工业生产中,生产流程中不同步骤不同车间的电流和电压使用不一定相同,且需要不停地转换电流和电压,万能转换 开关 解决了这个问题。万能转换开关可以将电流电压转换成不同的电流和电压。万能转换器的型号有很多种,小编为您科普常见的几种类型。

LW5系列万能转换开关

本系列转换开关适用于直流、交流50Hz、电压500V及以下的电路,作主电路或电气测量仪表的转换开关及配电设备的遥控开关;也可作为伺服 电动机 及容量5.5kW及以下三相交流电动机的起动、换向或变速开关。该系列转换开关按接触装置的档数有1~16和18、21、24、27、30等21种,其中16档及以下为单列转换开关;18档及以上为三列转换开关。按防护形式有开启式和防护式两种。按手柄类型有旋钮、普通、机 床 和枪形四种。按手柄操作方式分为自 复式 和定位式两种。所谓自复式是指手搬动手柄于某一位置后,当手松开手柄时,手柄自动返回原位。而定位式是指用手扳动手柄至某一位壁后,当手松开后手柄仍停留在该位置上。万能转换开关的操作位置是以角度来表示的,它们将在万能转换开关的“定位特征表”上表示出来。

LW5型5.5kW手动转换开关

此开关为LW5系列万能转换开关的派生产品,可代替HZ3型转换开关。该型转换开关适用于交流50~60Hz、电压500V及以下的电力线路,供功率为5.5kW及以下的电动机作为直接起动开关、可逆转换开关或双速电动机的变速开关用。

LW6系列万能转换开关

本系列转换开关适用于交流50Hz,电压380V及以下或直流220V及以下、电流5A及以下的交直流电路,作电气控制线路的转换、电气测量仪表的转换以及配电设备的遥控开关用,也可用于不频繁起停的380V、2.2kW以下的小容量三相感应电动机的控制。

LWl2-16系列小型万能转换开关

本开关适用于交流50(或60)Hz、电压至380V和直流电压至220V的电路中作主令控制用开关或直接控制5.5kW及以下功率的三相笼型感应电动机用。

普通的开关只能接通电流,但是无法使电流电压之间相互转换,万能转换开关实现了这一功能,可以让不同的电流电压相互转换。以上主要介绍了四种类型的万能转换开关,不同类型的开关可以转换不同的电流和电压,所使用的电流电压和功率也不相同。在选择不同类型的万能转换开关时,要根据使用的电流大小和电压大小进行选择。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22262次
2 1N4001 0.19MB 18165次
3 DAC1220E 0.95MB 16489次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16035次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14226次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11903次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9473次
8 DS1337U+ 0.28MB 9256次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9249次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9163次