处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

万能转换开关选型及使用

万能转换开关选型及使用
来源:网络整理 时间:2019-12-11

万能转换开关选型

国内现有的LW2、LW4、LW5、LW6、LW8、LW12、LW15、LW16、LW26、LW30、LW39、CA10、HZ5、HZ10、HZ12等各类开关以及进口设备上的万能转换开关,使用广泛。万能转换开关有挂锁型开关和暗锁型开关(63A及以下),可用作重要设备的电源切断开关,防止误操作以及控制非授权人员的操作。云润仪表提示常用万能转换开关有LW5、LW6和LW12系列。

LW5系列万能转换开关:

1、LW5-16系列万能转换开关按用途分有主令控制和控制5.5kW及以下的小容量电动机用两种;LW5-16系列万能转换开关按操作方式分定位型和子复位型两种;LW5-16系列万能转换开关按操作器外形分有旋钮式和球形捏手式两种。

2、LW5-16系列万能转换开关按操作方式和操作器位置位置分如下(表1)所示:

3、LW5-16系列主令控制用万能转换开关选型

4、LW5-16系列直接控制电动机用万能转换开关选型

5、LW5-16系列万能转换开关外形和安装尺寸

LW6系列万能转换开关:

LW6系列万能转换开关主要适用于交流50Hz,额定工作电压至380V,直流电压至220V的机床控制电路中,实现各种线路的控制和转换,也可用于其它场合控制线路的转换,例如电磁线圈,电气测量仪表和伺服电动机等。

1、 LW6系列万能转换开关外形和安装尺寸

2、 LW6系列万能转换开关选型

LW12-16系列万能转换开关:

LW12-16系列万能转换开关主要用于交流50Hz、额定工作电压380V及以下,直流电压220V及以下的电路中转换电气控制线路和电气测量仪表,也可直接控制5.5KW及以下的三相鼠笼型异步电动机。

1、LW12-16系列万能转换开关按用途分有主令控制用转换开关和直接控制电动机用转换开关;LW12-16转换开关按操作方式分有定位型、自复型、定位自复型和定位自复带闭锁半装置型;LW12-16转换开关按接触系统分主令控制和控制5.5kW及以下的小容量电动机用两种。主令控制用万能转换开关有1-12节、共12种;直接控制电动机用转换开关主要有2节、3节、4节和6节,共4种;LW12-16万能转换开关按操作方式分有30°、45°和90°四种。

2、 LW12-16系列万能转换开关外形和安装尺寸

3、LW12-16系列主令控制用万能转换开关选型

4、LW12-16系列直接控制电动机用万能转换开关选型

万能转换开关操作

万能转换开关用手柄带动转轴和凸轮推动触头接通或断开。由于万能转换开关凸轮的形状不同,当手柄处在不同位置时,触头的吻合情况不同,从而达到转换电路的目的。

万能转换开关的手柄操作位置是以角度表示的,不同型号的万能转换开关有不同触点。

万能转换开关使用条件

1、周围空气温度不超过40℃,且24小时内平均温度不超过35℃。

2、周围空气温度下限不超过-5℃,低温会出现产品结露现象,会改变绝缘。

3、温度40℃时,空气的相对湿度不超过50%,在温度较低的时候可以允许有较高的相对湿度,例如20℃时达90%。对于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

4、周围环境应该空气清洁、无易燃及可燃危险物、无足以损坏绝缘及金属的气体、无导电尘埃。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22262次
2 1N4001 0.19MB 18165次
3 DAC1220E 0.95MB 16489次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16035次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14226次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11903次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9473次
8 DS1337U+ 0.28MB 9256次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9249次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9163次