处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

晶体二极管种类及作用

晶体二极管种类及作用
来源:网络整理 时间:2019-12-10

晶体二极管有哪几种

晶体二极管的种类有很多,按照制ADC08B200CIVS造它所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二板管、发光二极管等。按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。

点接触型二极管是用一根很细的金属丝压在光洁的半导体晶片表面,通以脉冲电流,使触丝一端与晶片牢固地烧结在一起,形成一个“PN结”。由于点接触型二极管是点接触,只允许通过较小的电流(不超过几十mA),不能承受较高的电压和通过较大的电流,因此只适合用于小电流整流。但是正因为接触点小,所以PN结电容也很小,工作频率高,故适用于高频电路。点接触型二极管通常用于检波(例如作收音机的检波器)、小电流整流或高频开关电路。

面接触型二极管的“PN结”面积较大,其工作电流和能承受的功率都较大,允许通过较大的电流(几A到几十A),它的反向击穿电压也较高。但由于PN结电容较大,适用的频率较低,不适宜在高频电路中应用。面接触型二极管通常用于整流、稳压、低频开关等电路。例如1N4001~1N4007就是常用的一类整流二极管。

平面型二极管是一种特制的硅二极管,它不仅能通过较大的电流,而且性能稳定可靠,多用于开关电路、脉冲电路及高频电路中。

晶体二极管的作用

晶体二极管在电路中有什么作用呢?

我们将晶体二极管接在图3-1电路中的开关位置上(如左图)。灯泡发光,说明这时二极管导通,二极管的电阻(称为正向电阻)很小。若将二极管两极引脚对调(如右图),这时小灯泡就不亮了。这时二极管的电阻(称为反向电阻)很大,电路中几乎没有电流。这个现象说明二极管有单向导电的特性。利用二极管的这个特性,可使用二极管进行检波和整流。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22268次
2 1N4001 0.19MB 18170次
3 DAC1220E 0.95MB 16490次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16037次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14226次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11905次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9475次
8 DS1337U+ 0.28MB 9260次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9252次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9167次