处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

光敏三极管应用电路大全

光敏三极管应用电路大全
来源:网络整理 时间:2019-12-06

光敏三极管和普通三极管相似,也有电流放大作用,只是它的集电极电流不只是受基极电路和电流控制,同时也受光辐射的控制。 通常基极不引出,但一些光敏三极管的基极有引出,用于温度补偿和附加控制等作用。下面来看看光敏三极管应用电路大全:

实例1:光信号放大电路

实例2:光控开关电路

制继电器的工作状态,从而控制与继电器连接的工作电路。

实例3:光控语音报警电路图

处于工作状态;3DK7则给3DK9基极上加一信号使3DK9进入工作状态,并输出约时的电阻)约为2千欧。开关管3DK7和3DK9共同作为光敏三极管3DU5的负载。

光控语音报警电路动作,即常闭触点导通,常开触点断开。因此通过有无光照射到光敏管3DU5上即可控  光敏三极管3DU5的暗电阻(无光照射时的电阻)大于1兆欧,光电阻(有光照射它由光控三极管和35语音集成电路两部分组成。图中光敏三极管VT1和晶体三极当3DU5上有光照射时,它被导通,从而在开关管3DK7的基极上产生信号,使3DK725毫安的电流,使继电器K通电工作,即它的常闭触点断开,常开触点导通。当光敏管3DU5上无光照射时,电路被断开,3DK7、3DK9均不工作,也无电流输出,继电器不管VT2,电阻R1、R2、R3和电容C1、C2等构成光控开关电路。语音集成电路IC及三极管VT3、电阻R4、R5等构成语音放大电路。平常在光源照射下,VT1呈低阻状态,

红外接收机电路可选用“高压重地,禁止人内”、“有电危险,请勿靠近”等语音集成电路声响内容可根据不同场合选择不同的语音电路来产生,例如高压电网或配电房等场所,VT2饱和导通,IC触发端3脚得不到正触发脉冲而不工作,扬声器无声。当VT1被物实例5:红外接收机电路由一只能对调幅的红外敏感的光敏三极管VT1和一个三级高增益音频放大器组成的,该接收机的输出阻抗可以与当前的低阻头戴式耳机相匹配,接收效果好,使用方便,如下图所示。

实例4:红外检测器

红外检测器主要用于检测红外遥控发射装置是否正常工作。红外检测器的电路如图所示。当红外遥控发射装置发出的红外光照射到光敏三极管VT1时,其内阻减小,驱动VT2导通,使发光二极管VD1随着人射光的节奏被点亮。由于发光二极管VD1的亮度取决于照射到光敏三极管VT1的红外光的强度,因此,根据发光二极管VD1的发光亮度,

可以估计出红外发射装置上的电池是否还可以继续使用。体遮挡时,便产生一负脉冲电压,并通过C1耦合到VT2的基极,导致VT2进入截止状态,IC获得一正触发脉冲而工作,输出音频信号通过VT3放大,推动扬声器发出声响。

实例5:烟雾报警器

烟雾报警器由红外发光管、光敏三极管构成的串联反馈感光电路,半导体管开关电路及集成报警电路等组成,如图所示。当被监视的环境洁净无烟雾时,红外发光二极管VD1以预先调好的起始电流发光。该红外光被光敏三极管VT1接收后其内阻减小,使得VD1和VT1 串联电路中的电流增大,红外发光二极管VD1的发光强度相应增大,光敏三极管内阻进一步减小。如此循环便形成了强烈的正反馈过程,直至使串联感光电路中的电流达到值,在R1上产生的压降经VD2使VT2导通, VT3 截止,报警电路不工作。当被监视的环境中烟雾急骤增加时,空气中的透光性恶化,此时光敏三极管VT1接收到的光通量减小,其内阻增大,串联感光电路中的电流也随之减小,发光二极管VD1的发光强度也随之减弱。如此循环便形成了负反馈的过程,使串联感光电路中的电流直至减小到起始电流值, R1上的电压也降到1.2V ,使VT2截止, VT3 导通,报警电路工作,发出报警信号。C1是为防止短暂烟雾的干扰而设置的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22280次
2 1N4001 0.19MB 18174次
3 DAC1220E 0.95MB 16499次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16046次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14238次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11915次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9483次
8 DS1337U+ 0.28MB 9266次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9261次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9174次