处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

镍镉电池的优缺点

镍镉电池的优缺点
来源:网络整理 时间:2019-12-04

镍镉电池的优缺点

镍镉电池是早出现的干式充电电池,现技术成熟、价格低廉,售价仅碱性电池的三、四倍,实际使用相当于500节糊式锌锰电池,故使用费非常低。它的正极采用氢氧化镍,负极为氧化镉,电解质为氢氧化钾。额定电压1.2伏,出厂时为放电状态,初始电压不高于1.0伏。这是假冒充电电池或旧充电电池与新品的明显区别。满充电时的电压可达1.6V~1.8V,开始工作后,很快就回落在额定电压上。此后能保持很长时间的稳定电压值,到电量用完时,才迅速下跌。

镍镉电池的终放电电压为1.0 V。自放电率大,达25%~28%/月,不宜充满电保存。镍镉电池内阻极小,能提供特别大的放电电流,短路电流可达6A,并且放电电压稳定。反复充电次数大于500次。镍镉电池的能量重量比50Wh/Kg,能量体积比150Wh/L,是几种充电电池中差的。由能量体积比不高,5号镍镉电池的容量只与糊式锌锰电池持平,约500mAh。镍镉电池应采用恒流充电,可大电流充电。由于电量充足后,若继续充电,电压反而会下降,故可用负电压增量(-△V)自动控制,结束充电。若充足后继续充电,电能将全部转化成热能,电池发热剧烈,温升可达(△T/△t)来自动结束充电。镍镉电池的一大优点为过充电的危险性不大,涓流充电的话,过充电对电池几乎没有影响。故可以用廉价的半波整流串电阻限流的定电压充电器充电,开始电流较大,此后逐步减小,不需具备定时或充足自动结束功能。稍好的可用大电充恒流快速充电方式,定时自动切断电源。

由于具体电池电量不一定会全用光,新旧不同,充电效率也可能不同,定时结束充电不一定正确,但即使略有过充电也关系不大。镍镉电池的一大缺点是具有记忆效应,如果没有用完电就充电,或没有充足电就放电,电池就会记忆住这个电压,以后充放电就会停止在这里,使可用容量大大减小。所以,平常使用应以用光充足为原则,不随意充电。

镍镉电池的优点是“结实”、价格便宜。缺点是:镉金属对于环境有污染,电池容量小,寿命短,所以镍镉电池是低档的电池。有记忆效应。每次充电都须先放电,而后充电。

镍镉电池修复

大家家里面有没有不用的电池,或者是放的时间久了而无法使用的电池。这些不用的或者无法使用的电池平时大家会怎样处理它们呢?是直接丢掉,还是说想办法修复它们。下面介绍一下怎样修复电池吧。

修复方法如下:

步骤一、镍镉电池的正常电压为1.2 V,可用12V 电压对其“击打”,用单个的台式电脑开关电源,a.先将绿线端与黑线端短接,使开关电源开启输出12V电压。黑线端的引出线接着电池负极,用黄线端引出线触碰电池的正极一下;b.由于a 动作对12V电源相当于短路一下,开关电源会启动短路保护,12V电源消失;将绿线端与黑线端短接线拔出再短接,输出12V电压。对电池进行“击打”, 如此重复a与b过程,直至用万用表电压档量出电池有零点几伏电压了,可将其放一边。再激活其他报废电池。

步骤二、用手机充电器对3节镍镉电池充电,该充电器输出为5V,对3节电池充电约8小时即可将每节电池充至1.2V以上,充电时经常用万用表对每节电池测量下,看看是否每节电池的电压差不多高低,如有特别低的,可将其再用步骤一“击打”,使其激活。

步骤三、充足的电池先使用直至用完,再用万用表对每节电池测量下,看看是否每节电池的电压差不多高低,如有特别低的,或电压降为零的,可将其再用步骤一“击打”,使其彻底激活。

多次反复上述步骤,可将充电镍镉电池修复

步骤一也可用一个4700微法、25V的电解电容在台式电脑开关电源的12V档充电后,将其作为电源对镍镉电池进行“击打”,这样可避免开关电源重复启动短路保护,12V电源重复出现与消失的麻烦。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。
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
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14165次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9410次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9187次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次