处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

独石电容器故障判断

独石电容器故障判断
来源:网络整理 时间:2019-11-26

独石电容器故障判断

曾经总以为独石电容器不像电解电容那样,电解液干燥失效而致使容量下降,总想着它在规则的条件下运用基本上不存在寿数疑问,虽然之前呈现过美的电风扇遥控失效由于降压电容容量下降致使,也仅仅想着美的用的电容质量疑问罢了,没有深究。

这次做高频焊接机,在作业中发现逆变板有些有“啦、啦、啦”的异响,开端想着是温度过高热胀冷缩致使的,底子没有置疑过CBB电容,由于我采用的CBB电容是德国WIMA的拆机件,进口名牌。屡次试验,近距离的听才发现,是这个WIMA CBB电容发出的声响,而这个“啦、啦”声即是典型的CBB放电自愈的声响,洪亮而频繁。马上对CBB电容做容量及耐压测验,发现容量基本上都在标称范围内,从3.2~3.3uF,标称即是3.3uF,而关于600V的直流耐压标称测验,高压测验仪的只能到达500V,许多都在300V都呈现放电自愈景象,凶猛的也呈现了“啦、啦”之声。

从试验的数据来看,同一批类型的拆机电容,容量越低的,耐压越低,容量越高的,耐压越高一些,这个说明晰一点,放电自愈损害了电容金属化的表面积,致使容量下降。

之后进行拆解,发现独石电容器外表层损害十分凶猛,简直一片的放电致使的损害,越到内部,越好一些,这个也许跟外包装密封程度,水汽进入有关。

查找了网络上的各种说法,以为CBB电容长时间的作业,会致使金属化镀层的蒸腾然后缩小了容量,若作业温度对比高的,还会致使金属化镀层的掉落景象。

从这些试验来看,致使独石电容器失效,容量下降,耐压下降有以下几点:

1、电容密封不行,水汽进入致使氧化,耐压下降。

2、长时间刹那间电流过大,电压过高,内部放电自愈致使容量下降。

3、长时间高负荷作业,金属镀层的蒸腾致使容量下降。

处理的办法如下:

1、收购名牌独石电容器电容,质量有确保。

2、尽也许的高标准运用,比方安规电容X2通常标称275VAC,但实际上刹那间测验上1KV都是能够接受的了,质量十分好,拆机电容中,安规电容无论是高压测验仍是物理分解都十分美丽。

3、并联合理的压敏电阻,避免冲击电压过高,听说此法对比有用,有条件下降刹那间电流,通常在答应的范围内,串联电阻。

独石电容失效的原因分析

导致独石电容失效的原因如下:1)介质击穿(未自愈);2)介质材质因环境、温度等因素改变;3)内部回路、端子断裂、损坏。

还有一点就是对于电子线路电容器除以上原因外、过压也可导致失效,因此好品质的独石电容是很重要的,独石电容的温度特性好,频率特性好,一般电容随着频率的上升,电容量呈现下降的规律,独石电容下降比较少,容量比较稳定。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次