处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

涤纶电容和cbb电容区别

涤纶电容和cbb电容区别
来源:网络整理 时间:2019-11-13

很多人经常会把CBB电容称为涤纶电容,其实两者还是有差别的。涤纶电容又称聚酯电容,符号为CL,容值范围:470pF~4.7μF。额定电压范围:63-630V。损耗角正切:0.3-0.7。工作温度:—55℃到125℃。温度系数:+200+600ppm。CBB电容叫聚丙烯电容,符号:电容量:10p--10μ额定电压:63--2000V极性:无。特性:以金属化薄膜电容为介质和电极,用阻然胶带外包和环氧树脂包装,拥有良好电性能,稳定性强,耐温度高,体积小,容量大等特点和优良的恢复功能。

涤纶电容和CBB电容参数识别:国外电容器耐压值一般用字母来表示基数,多见的代码和基数对应相关是:A:1.0;B:1.25;C:1.6;D:2.0;E:2.5;F:3.15;G:4.0;H:5.0;J:6.3;K:8.0;Z:9.0;符号前面的数字显示10的幂,比如2A,就是102*1.0=100V,2C为102*1.6=160V等等。

耐压值后面的字母显示电容容量,单位为pF。例如623表示容量为62*10^3=62000Pf,103表示10*100=10000pf=0.01μF;结尾的字母表示准度,比如K表示容量可以偏差为±10%等等。类似的电容标志示例:2A621K即620Pf±10%,耐压100V。

CBB电容用途:在各种直流或中低频脉动电路中使用。适宜作为旁路电容使用。容值范围:470pF~4.7μF。额定电压范围:63-630V。损耗角正切:0.3-0.7。工作温度:—55℃到125℃。温度系数:+200+600ppm。

常见类别:和许多电容相似,涤纶电容还有许多微小的分类,例如常见的CL23B,CL20;差别在于CL20电容内部选取金属化的技术,体形比较CL23B小许多,不过整个性能不如CL11。所以采购时一定要向厂家注释要的是哪一种型号。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次