处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

什么是音响电源滤波器

什么是音响电源滤波器
来源:网络整理 时间:2019-11-05

关于音响电源滤波器你了解多少?你知道音响电源滤波器有哪些品牌吗?你知道为什么要使用音响电源滤波器吗?本文就将来为你一一探讨关于音响电源滤波器的相关知识。

什么是音响电源滤波器

一般认为家用音响所接入的市电存在各类杂波、浪涌等干扰,会导致音响系统音质受影响(比如低噪等),所以很多烧友就专门为音响系统电源进线侧配置电源滤波器。电源滤波器分有源和无源,无源滤波很简单,造价也低,但是效果不明显;有源相对来说贵一些,好的有源滤波效果也是不错的。HI-END级别的,还是建议配高品质的有源滤波器;普通设备就没那必要了,效果也不太明显,简单配个无源的,心里有个安慰,另外还能提供浪涌和短路保护,也是不错的选择。

为什么要使用音响电源滤波器

音响技术也叫做电声技术,电为声之母,电源的稳定,干净,不受干扰对声音能产生极其明显的影响。在以往的生活经验中,我们知道,在电压不够稳定的地方,需要自备一个稳压器,以免电网中突发的高电压或者低电压对用电器的破坏,它的工作原理其实就是一个削峰平压的作用,能保证音响在内的电器设备的使用安全。那么有了这个稳压器是不是就万事大吉了呢?恐怕不是。

由于我们的生活用电和工业用电还不能完全隔离,电网进入家庭会受到很复杂的电磁干扰,还有越来越多的数码无线电器设备比如手机,WIFI等带来的杂波干扰。例如,附近开了电锯,有人在使用电吹风,这种严重的电磁干扰马上会带来电源波形相位失真,电视的图像变形,颜色失真,音响设备声音发硬,不耐听,有明显噪点的原因都跟电源不干净有密切的关系。数码设备的使用也会带来杂波干扰,比如有人在使用手机打电话,数码相机拍照也能是干扰源。要解决这些问题,首先当然是要滤波,除去可能对音响设备有害的超高频部分,仅有这个还是不够的,那是十几年的处理方法。因为单纯的滤波会破坏声音的动态效果,会影响声音的丰润度。目前比较好的电源滤波器怎么做呢?

乾龙盛的F1000电源滤波器利用定制的特殊滤波元件针对电磁、数码干扰的超高频做吸收处理,同时利用物理方式对电源传输中丢失的晶格进行填充处理,相位纠正,即考虑滤波的因素,同时针对发烧音响的一些特性作特殊处理。类比一下,电源好比一条高速公路,电源滤波器在这条高速公路上,不仅清除了路障,而且对路面损坏的部分进行了修补,目的就是要发挥高速公路更通畅更高速安全的作用。发烧友在电源上下的功夫能在漂亮的声音上得到回报。

世界上很多发烧高价的器材也都愿意花很大成本在器材的电源上,这和我们强调使用电源滤波器其实是殊途同归的。比如纵观国外数万元的神器(功放/DAC/音源),它们无一例外的把设计的重心放在电源上,内部电源的走线、滤波、旁路非常考究……现在流行磨机,其实大部分的磨机主要是在升级电容,而磨改的电容大部分是电源的滤波/旁路回路,其终目的也是在改善电源……

供电电源对音响电源滤波器的影响

一般情况下,普遍的音响玩家很少会将供电电源列入音响系统整体方案的考量。

事实上,供电电源质量好坏,对音响系统的性能有着很大影响。尤其在现代各种高频通讯设备遍布的环境中,音响系统中供电电源受污染的情况触目皆是,有些对音响的声音表现具有严重的影响。

那么,为了改善供电电源的纯洁度,我们该怎么去做好预防和改善工作呢?

,加装电源滤波器。

音响系统受影响的就是“接触式传导”的电磁干扰。比如冰箱和洗衣机的马达装置、照明光管、甚至计算机的高频噪声都会对音响系统的敏感电路造成一些不利影响。

这些高频噪声虽然远超听觉范围,但确实会对音响音频讯号产生“调变”作用,人们敏锐的耳朵有时能很明显地感觉到音质的劣化。

针对这些高频噪声的影响,直接的解决方法就是加装电源滤波器,除了坊间的电源滤波器外,也有功效甚佳的“电源处理器”。

通常这类产品售价昂贵,但效果显著,能有效去除电源杂质,程度发挥器材应有的音质效果。

另外,有些设计精良的电源滤波器表现也不错,在功率容量与动态方面等效果明显。

第二,注重音响器材的“落地”效应。

良好的“落地”能有效抑制电磁波干扰对音质的影响。

“落地”其实也是电源的一部份,但“落地”通常涉及到建筑物在建设期间就已经默认的电源系统配置。

建筑物很少会为音响器材的“落地”做特殊处理,在日常生活中,音响系统中的“落地”情况也不是很理想。所以,在条件允许的情况下,可请专业人员进行建筑物地线的架设。

有时,在讯源与放大器的机壳之间接上一条地线就能对音质有明显帮助。这是因为器材间零电位整合的作用,同样有助于抑制电磁波对音质表现的影响。

当然,牵涉到射频干扰领域,看似不起眼的一条地线,其实也需要精挑细选,甚至连接方向的不同都会让音质听得出差异。

第三,就是所谓的电源相位问题。

通常,音响器材电源线都是IEC标准规格。那么,在音响设计方案中,我们就要考虑室内插座和内部布线是否也依照IEC标准进行施工。显然,不正确的配置并不影响电器使用,却会影响到音响系统的音质。

此外,对使用两脚式电源插头的音响器材,以不同的方向插电其实会有不同的声音表现(两条电源线分有火线和零线),其差异与未依照标准IEC装置的电源插座所受影响相同。

音响发烧友可以自行测试声音的变化来做判断。

纯净电源让音响器材可以发挥出潜质,还原音响原本应有的音质。良好的“落地”,再整合音响器材之间电源相位与零电位的一致性,就能发挥整套音响系统的电源排斥性能,阻绝所有影响音质的噪声,还原出声音的原貌。

总的说来,一套好的音响器材,电源与地线本身是不可分割的整体,良好的“落地”有助于提高电源纯净度。所以,在电源受污染严重时,电源处理就成了音响发烧友们必然关注的重心。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次