处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

微波炉高压二极管如何测量好坏

微波炉高压二极管如何测量好坏
来源:网络整理 时间:2019-11-04

微波炉高压二极管如何测量好坏

高压二极管也称高压整流器组件。它在微波炉中的作用是整流,其耐压应在10000V以上,额定电流为1A。

在切断电源、拆除外壳、高压电容器已放电的情况下,对高压二极管进行检测,具体步骤如下。

1)用指针万用表“+”端(即红表笔线段,数字万用表表笔极性刚好与指针万用表相反)接高压二极管的“-”端,万用表的“-”端(即黑表笔线端)接高压二极管的“+”端,用万用表R×10K档测得阻值应为100KΩ左右,然后将万用表两表笔对调。

2)测得阻值应为无穷大,则说明此高压二极管正常。

3)若用万用表测得的正反方向的阻值均为无穷大或均为较小的阻值,则说明高压二极管已损坏,需更换。

微波炉磁控管的下方,有两个插头,这就是磁控管灯丝的电源接入口。你可以用万用表测量通、断,判断好坏的。

可以用指针式万用表的R×10K(内电压9-15v)档来测量正反向电阻判断好坏,也可以用500v摇表来判断。

可以用220V市电辅助测量:把高压二极管CL01-12一端与市电零线相接,把数字万用表置于直流200V档测火线与高压二极管另一端的电压100V左右时,则说明高压二极管是好的,否则就是坏的。

浅谈微波炉高压二极管检测方法

微波炉在使用时电路功率比较高,一般都在一千瓦以上,对于微波炉高压二极管的要求也是比较高。二极管的文字符号是D ,有正负极之分。机电控制型微波炉只有高压二极管,符号一样。在现在家庭中的所有微波炉而言,都必须有一个为微波炉提供阳极高压二极管,它与通常使用的黑白电视机上高压硅堆一样,都是属于专用的。一旦遭到损坏必须更换同样型号的微波炉高压二极管新。在进行微波炉高压二极管更换时一定要注意微波炉高压二极管的型号大小是否合适。

微波炉高压二极管使用中造成其损坏的原因众多,在使用中微波炉高压二极管与电容一起,构成了微波炉的整流电路。可以说微波炉高压二极管的损坏是导致微波炉不能正常工作为重要的原因。引起微波炉高压二极管损坏的原因有,在微波炉使用过程中由于电压不稳定,在波峰电压下工作时,造成过压烧毁。测量二极管好坏,用万用表的电阻档,断开电路单独测。因为万用表的红棒通表里电池负极。所以用红棒接二极管负极,黑棒接二极管正极,才能导通(指针转向低欧姆)。普通二极管,正向导通4--5k欧,反向电阻几m欧以上,越大越好。

这里的高压二极管工作在4000v电路里,峰值和余量考虑在内,耐压要求更高。这种微波炉高压二极管有关商店里专门有售,负极有圆环可接底板,正极有套脚可插在高压电容器上。,使用方便。高压二极管,实际上有几个二极管串联而成的,内阻较高。正向电阻100k欧左右,反向电阻‘无穷大’高压二极管击穿,会烧断高压保险丝。高压二极管内部烧断,会只有交流高压,没有直流高压。

微波炉高压二极管的作用

1.微波炉里面有两个高压二极管,它们的效果分别是整流高压二极管;高压维护效果;假如反向电压太高,二极管就会反向击穿,构成通路,维护电路。

2.整流高压二极管的效果是当整流效果高压二极管被击穿了,会烧断高压保险丝,高压二极管内部烧断,只有沟通高压,没有直流高压。

3.在阳极与阴极之间加上—定的直流电压,阴极发射的电子受阳极正电位影响会飞向阳极,若有磁铁的效果,在空间上存在方向与电场笔直的磁场,电子在磁场力和电场力效果下作轮摆运动。

4.因阳极谐振腔内存在高频电场,会构成绕阳极旋转的电子云;当旋转速度与高频磁场同步时,电子将一切的能量交给高频磁场,然后保持高频振动。

微波炉高压二极管损坏原因

1.在微波炉高压二极管运用中会有多种损坏的原因,在运用中,微波炉高压二极管与电容一同,简单构成微波炉的整流电路。

2.微波炉高压二极管的损坏,会导致微波炉不能正常作业,引起微波炉高压二极管损坏的原因是电压不稳。

3.在微波炉运用过程中,假如电压不稳定,波峰电压作业时,会构成过压焚毁。

4.当电容也出现问题时,同样会构成高压电路作业不稳定,若处于大功率状态下,也会因过负载而烧机。

5.假如微波在作业时,元件温度过高,一直散失不了,简单构成波炉高压二极管烧坏。

微波炉高压二极管损坏的修理办法

1.在丈量微波炉高压二极管好坏时,可用万用表的电阻档,丈量的成果会愈加的明显,先断开电路进行独自检测。

2.万用表红棒通表里电池负极,在进行检测时,红棒需求接二极管负极,黑棒接二极管正极,这样才干构成正常导通。

3.若微波炉高压二极管损坏时,有必要更换新的高压二极管,类型要相同,考虑耐压度,其耐压度应该在1000V以上,其额定电流在1A以上,选用反向电阻是无限大,符合这个条件的时分才合适作为代换管。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次