处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

启动电容和运行电容的区别

启动电容和运行电容的区别
来源:网络整理 时间:2019-10-31

众所周知,单相交流电机不像三相电机一样,给电它就能转起来,它需要一个启动力矩才能旋转,而且这个力矩的顺时和反时决定了电机的转向,启动的方式也很多,其中电容启动就是一种,习惯上叫起动电容,单相电动机需要它才能顺利地转起来。

然而有的单相电机不仅仅有一个电容器,有的电机它有两个电容器,这是为什么呢?因为有的电机它配置了一个启动电容和一个运行电容,怎么回事呢?

运行电容:它是把交流电移相后接入副绕组形成一个交变磁场,并与主绕组的交变磁场形成一个近似圆形的椭圆形旋转磁场。所以他可以是同一个电容,但它的作用是不同的。

无论是哪种电容,在电机起动之初都具有起动作用。但当电机达到额定转速的75%左右时,起动电容才由离心开关自动断开,而运行电容则陪电机继续工作。 电机起动的过程,其实就是“列相”的过程。因为单相电机与三相电机不一样,没有相位差,产生不了旋转磁场。电容的作用,就是使电机的起动绕组电流在时间和 空间上,超前于运行绕组90个电工角度,形成相位差。其中,运行电容还起着平衡主副绕组之间电流的作用。起动电容因是瞬间短时的工作,耐压要求在250V 以上就行,而运行电容要长时间一直工作,要求耐压在450V以上。

启动电容是让单项电机的启动线圈在启动时通电,启动后切断,运行电容是让电机在运行中起到电容补偿,所以启动电容不能少,而运行电容可以不用。

运行电容是压机正常工作的时候用的启动电容是压机启动时和运行电容一块把压机启动起来。压机转起来以后启动电容就断开了。运行和启动电容并在一起不过启动电容有一个开过,电机转起来启动电容就没用了。后,启动电容和运行电容的区别体现在哪里呢?就是启动电容容量大,一般是运行电容的2-5倍,而运行电容的容量小,两者容量差别巨大,容易区别。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次