处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电解电容封装命名规则及意义

电解电容封装命名规则及意义
来源:网络整理 时间:2019-10-30

电解电容在我们日常生活中随处可见,LED节能灯、机顶盒、闪光灯、电表、电脑及其周围设备等等都可见到它的身影,那么你知道它是怎么命名的吗它的命名规则又是什么呢本文将为你介绍的及时关于电解电容封装的命名规则以及封装的意义。

电解电容封装命名规则

一般电解电容的耐压分档为6.3V,10V,16V,25V,50V等。

国产电容器的型号一般由四部分组成(不适用于压敏、可变、真空电容器)。依次分别代表名称、材料、分类和序号。

部分:名称,用字母表示,电容器用C。

第二部分:材料,用字母表示。

第三部分:分类,一般用数字表示,个别用字母表示。

第四部分:序号,用数字表示。

用字母表示产品的材料:A-钽电解、B-聚苯乙烯等非极性薄膜、C-高频陶瓷、D-铝电解、E-其它材料电解、G-合金电解、H-复合介质、I-玻璃釉、J-金属化纸、L-涤纶等极性有机薄膜、N-铌电解、O-玻璃膜、Q-漆膜、T-低频陶瓷、V-云母纸、Y-云母、Z-纸介

电解电容封装的意义

1.电解电容器通常是由金属箔(铝/钽)作为正电极,金属箔的绝薄膜或电解质聚合物构成;

2.钽电解电容器的负电极通常采用二氧化锰。由于均以电解质作为负电极(注意和电介质区分),电解电容器因而得名。

3.有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。一般不能用于交流电源电路,在直流电源电路中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器。

4.电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~1000μF,额定工作电压范围为6.3~450V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。

电解电容的常见封装形式

电解电容封装一般按尺寸大小可以分为:引线型(也叫直插型)、牛角型(也叫焊针型),螺栓型这三种。

焊针型常见的是二角焊针,但也有三角焊针、四角焊针和不规格的多角焊针型等。

另外还有一种叫焊片型,不太常用,尺寸类似牛角型大小。

电解电容是怎样构成的

电解电容器有极性,为什幺会有极性

一般来说,电解电容器在直流电路中使用,在交流中不可以使用。

正因为此在极性上有所区别是有必要的。

若在部品是作区别可按下列所记进行区别:

导针端子导针长的一侧为正极○+ 导针短的一侧为负极○

套管套管标示,有黑色粗线表示负极。

对材料区别如下所记:

铝箔:铝箔上有化成铝箔和非化成铝箔。

化成箔:在正极上使用。

所指为可印加电压的铝箔,按规格电压所使用的箔基本上是可区分开的。

非化成箔:使用在负极上

未化成箔也就是没有化成的铝箔,换言之是指不能被印加电压的铝箔。

电解纸为何而被使用

电解纸:1、夹在化成箔和未化箔之间,作为绝缘物而被使用,换言之也就是为防止正箔和负箔的短路而放入的。

2、吸附保留电解液。

其它的材料及零件是为什幺使用

电解液可以说是驱动用电解液,是数种药品混合而成,可根据使用的电压、温度特性、电容器的品种进行区别。

橡胶卷绕后素子被含浸电解液浸透铝壳,若就这样放置在空气中,被浸透的药品会蒸发,正因为此将素子放入铝壳,用橡胶盖住,将铝壳束紧,为了完全密封而使用橡胶和铝壳。

结语

关于电解电容的封装命名规则和封装的意义就介绍到这了,关于电解电容封装可进一步探讨的地方还有很多,在本文就不再赘述了,如有不足之处欢迎指正。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次