处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

音频功率放大器的使用

音频功率放大器的使用
来源:网络整理 时间:2019-10-23

图2-25所示是音频功率放大器在整个放大系统中的位置示意图。它处于前置放大器与负载之间。

图2-25 音频功率放大器在整个放大系统

电路结构和单元电路作用

1.电路组成方框图

图2-26所示是音频功率放大器电路组成方框图。这是一个多级放大器,由前面的电压放大级、中间的推动级和后的功放输出级共三级电路组成。

图2-26 音频功率放大器电路组成方框图

重要提示

电路分析中,时常需要识别一个电路的前、后相关联电路,这有利于了解信号的“来龙去脉”。与音频功率放大器前、后连接的电路是:负载为扬声器电路,输入信号Ui来自音量电位器RP1动片的输出信号。

2.音频功率放大器中各单元电路作用

(1)电压放大级。用来对输入信号进行电压放大,使加到推动级的信号电压达到一定的程度。根据机器对音频输出功率要求的不同,电压放大器的级数不等,可以只有一级电压放大器,也可以是采用多级电压放大器。

(2)推动级。用来推动功放输出级,对信号电压和电流进行进一步放大,有的推动级还要完成输出两个大小相等、方向相反的推动信号。推动放大器也是一级电压、电流放大器,它工作在大信号放大状态下。

(3)输出级。用来对信号进行电流放大。电压放大级和推动级对信号电压已进行了足够的电压放大,输出级再进行电流放大,以达到对信号功率放大的目的,这是因为输出信号功率等于输出信号电流与电压之积。

重要提示

一些要求输出功率较大的功率放大器中,功放输出级分成两级,除输出级之外,在输出级前再加一级末前级,这一级电路的作用是进行电流放大,以便获得足够大的信号电流来激励功放输出级的大功率三极管。

功率放大器以功放输出级电路形式来划分种类,常见的音频功率放大器主要有:OTL、OCL和BTL。

OTL功率放大器应用多,所以必须深入掌握。掌握了典型的分立元器件OTL功率放大器工作原理后,才能比较顺利地分析各种OTL功率放大器的变形电路、集成电路OTL功率放大器、OCL功率放大器和BTL功率放大器。

音频功率放大器的使用

TDA1521 是双声道高保真集成音频功率放大器,其输出功率为每声道12W,特点为外部元件少、输出功率大、两声道增益差小、开关机扬声器无冲击声及可靠的过热过载短路保护等,并且使用TDA1521 搭建的功率放大电路调试简单,非常适合初学者使用。下图是TDA1521功率放大器的实物图。

在使用TDA1521 进行设计之前,同样需要知道其引脚功能,但首先我们要知道引脚的顺序。通常来说,一个单列直插的集成电路如果正面面向使用者时,其左边的引脚为1 脚,向右依次递增。此外,芯片制造商通常也会在1 脚所在的方向做标记,以便使用者辨别,图中,在TDA1521 的左侧有一条白条,意味着芯片的第1引脚应该在左侧。

由图可知,TDA1521 内包含两个功率放大器,分别用于两个声道的功率放大。其中1、2、4 引脚分别为一个功率放大器的反相输入端、同相输入端、输出端;9、8、6 引脚分别为另一个功率放大器的反相输入端、同相输入端、输出端。

引脚7为芯片提供正电源,引脚5为芯片提供负电源,引脚3为接地点。

图中,Vi是信号的输入端,两个Vi分别接左右两个声道的两路信号。左侧方框内为TDA1521芯片的内部原理结构。整个功率放大电路的外接元件仅仅为两个电阻和几个电容,可见,使用TDA1521搭建功率放大电路是非常简单的。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次