处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

STM32F103芯片的一些小知识

STM32F103芯片的一些小知识
来源:网络整理 时间:2019-10-21

STM32F103芯片解读:

芯片有那些资源?

io口、存储器容、时钟、复位、电源管理

-4-16M的外部晶振

-内部8M的高速RC振荡器

-内部40K低速RC振荡器,看门狗时钟

-内部锁相环(PLL,倍频),一般系统时钟都是外部或者内部告诉时钟经过PLL倍频后得到的

-外部低速32.768K的晶振,主要做RTC时钟源

AD

3个12位AD

DA.

2个12位DA

DMA(为cpu减负)

12个DMA通道(寄存器:7个DMA1,5个DMA2

定时器:

多达11个定时器(4个通用,两个基本,2个高级,1个系统,2个看门狗)

通信接口:

2个IICC接口,5个串口,3个SPI接口,1个CAN2.0,1个USB,1个SDIO

CORTEX内核与片内外设通过总线矩阵相连

芯片引脚和功能是怎么对应的?

STM32命名规则:

STM32F10XXX

101基本型 102USB基本型 103增强型 105107互联

个英文表示:引脚数 V100引脚 R 64引脚?

第二个表示闪存存储容量:stm32f103rbt6中容量、stm32vet6大容量

因为STM32F103xx是一个完整的系列,其成员之间是完全地脚对脚兼容,软件和功能上也兼容。在参考手册中,STM32F013x4和STM32F103x6被归为小容量产品,STM32F103x8和STM32F103xB被归为中等容量产品,STM32F103xC,STM32103xD和STM32F103xE被归为大容量产品,其中我们的神舟II号就是选择的STM32F103xC芯片,神舟III号是STM32xE芯片,都是属于大容量产品,容量大一点,大家在做产品和项目时更具备参考性。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次