处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

什么是蜂鸣器 蜂鸣器型号有哪些

什么是蜂鸣器 蜂鸣器型号有哪些
来源:网络整理 时间:2019-10-18

我们使用电脑时,有时候电脑里会发出一种低沉的提示音或警示音,其实不光是电脑,还有很多电子设备也会发出这种声音,那么这种声音是由电脑等电子设备的哪一个部分发出来的呢?小兔在这里要告诉你的是这种声音其实是由一种叫做蜂鸣器的电子小部件发出的,蜂鸣器的小电子零部件虽然个头很小,但在各种电子产品中的应用却十分的广泛,一般的电子产品都会用到它。那么,什么是蜂鸣器呢?它有哪些种类呢?蜂鸣器又有哪些型号呢?…

我们使用电脑时,有时候电脑里会发出一种低沉的提示音或警示音,其实不光是电脑,还有很多电子设备也会发出这种声音,那么这种声音是由电脑等电子设备的哪一个部分发出来的呢?小兔在这里要告诉你的是这种声音其实是由一种叫做蜂鸣器的电子小部件发出的,蜂鸣器的小电子零部件虽然个头很小,但在各种电子产品中的应用却十分的广泛,一般的电子产品都会用到它。那么,什么是蜂鸣器呢?它有哪些种类呢?蜂鸣器又有哪些型号呢?下面就由小编给大家介绍一下蜂鸣器及其型号。

一、关于蜂鸣器

所谓的蜂鸣器其实是一种可以发出声响的电子发声器件,它采取的是一体化的结构,通过向这种电子发声器件中输入直流电压,该发声器件就可以独立发出声响。蜂鸣器这种电子发生器在很多电子设备中都有用到,例如,计算机、打印机、报警器、复印机、汽车电子设备、电子玩具等。在电子设备复杂的电路中,蜂鸣器一般是用字母“H”或“HA”表示,在一般的电子设备的电路图中我们就可以看到这种符号。

二、蜂鸣器的分类

常用的蜂鸣器包括压电式蜂鸣器和电磁式蜂鸣器两大类,它们的结构和工作原理是各不不同。

根据蜂鸣器工作的方式的不同还可以将其分为有源蜂鸣器和无源蜂鸣器两大类,它们在外观和构成两个方面都有明显的区别。

三、蜂鸣器的型号

作为电子设备的一体化电子讯响器,也是一种相对比较独立的电子元件之一,因此,其生产的产品也是有相应的型号的,而且不同种类和用途的蜂鸣器的型号也是不同的。蜂鸣器的型号一般代表的是蜂鸣器的尺寸和工作电压,其中蜂鸣器的尺寸往往用直径和高度来表示,而工作电压一般用多少V来表示。常用的蜂鸣器的工作电压有1.5V、3V、5V、24V和220V,而尺寸则有很多种,例如,有12085蜂鸣器、12095蜂鸣器等,其中12代表直径是12mm,而85和95分别代表高度是85mm、95mm。

以上就是小编给大家介绍的蜂鸣器及其型号的相关知识,希望能让大家对其有个初步的了解。不同电子设备使用的蜂鸣器的种类和型号是不同的,我们只有先学会认识蜂鸣器及其型号,才能更好的运用它们。此外,一般的蜂鸣器生产厂家都可根据客户需求而生产不同尺寸的蜂鸣器。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次