处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

教你如何轻松选型圆形连接器

教你如何轻松选型圆形连接器
来源:网络整理 时间:2019-10-16

在湿冷自然环境下或是在液體中,圆形连接器航空插头插座常遭受液體的滴进、喷到或是入侵,因而导入防水等级可以合理防止所述难题产生。通常情况下,人们能够用iP编码来表达圆形连接器的防水等级,即IPx(x为0到8的大数字,越大表达防水等级越高),具体如下。

圆形连接器的防水等级:当x=0 - 对水无一切维护。当x=1 - 避免水珠进到。当x=2 - 当圆形连接器机壳歪斜到16度角时,水珠滴进到机壳没受危害。当x=3 - 降水等从65度角落里到机壳上或水喷到,射频连接器没受危害。当x=4 - 液體由一切方位一切视角溅到射频连接器机壳上无危害。当x=5 - 自来水清洗无一切损害。

当x=6 - 能够避免强大的喷涌水(如海面)进到,可用以船舱内的自然环境。当x=7 - 可用以避免短时间浸入全过程中的水进到。当x=8 - 于必须工作压力下不断浸泡,能够避免彻底、持续的水淹全过程中的水进到航空插头连接器。

选购圆形连接器航空插头插座时要特别注意幾點:

别小瞧圆形连接器航空插头插座,他们的品质关联到家用电器的安全性和使用人的生民安全性。专家论:选购圆形连接器航空插头插座时要特别注意幾點:①特别注意知名品牌,要购买大、中小型企业的商品。这种公司认真落实國家的规范,产品品质挨近。②特别注意标志,商品要有“CCEE”安全性认证证书,商品上应有生产商的企业名、详细地址、电話;国家行业标准中对额定电压要求,分6A、12A和18A3个级別,如无别的标明级別均为非标商品。

③特别注意“配对”,挑选额定电流、额定电压与住房常用的插座开关相符合的商品。额定电压由大到小的次序应是电源插头、电源插头、便携式电源插座、用电量家用电器,不可以错乱回来。④特别注意电源插头。在我国国家行业标准要求的电源插头形式为扁形,有二级和二级带接地装置的电源插头;圆柱形电源插头是淘汰商品,不必选购。

云汉芯城(ICkey)重点聚焦国内电子制造业在研发试产阶段对产品技术选型、小批量一站式采购配套服务,借助电子元器件大数据、国产器件替代数据库和BOM智能选型等先进技术和工具,提高企业研发效率。

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次