处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

共模电感绕法对比

共模电感绕法对比
来源:网络整理 时间:2019-10-10

共模电感(Common mode Choke),也叫共模扼流圈,常用于电脑的开关电源中过滤共模的电磁干扰信号。在板卡设计中,共模电感也是起EMI滤波的作用,用于抑制高速信号线产生的电磁波向外辐射发射。

共模电感的绕法是怎样的呢?以下是两种不同的共模电感的绕法及相关比较。

两种绕法的区别

1、从外观上区别:

A:是两个绕组沿磁芯并绕。

B: 是两个绕组分开, 单组沿磁芯 接近180度半绕。

2、从工法工时上区别:

A工艺操作简单 ,B操作相对复杂。

3、从漏感和分布电容区别:

A绕线工艺 漏感很小,但两组之间的电容值很大,两组电感值差异很小;

B绕线工艺 漏感很大,但两组之间的电容值很小,两组电感值差异略大。

针对于相电流有产生的不平衡电流,磁芯的抗不平衡电流能力,A模式强于B模式。(磁芯尺寸、材质等同)

4、从滤波电路配置区分:

A的电感建议会采用 共模+差模 滤波方式 ( 不适合采用共模+共模 滤波方式)

B的电感会采用 共模+共模 滤波方式 。利用电感本身的漏感 代替差模电感的功能。

5、从EMI传导、辐射来判定

A如果采用共模+共模 滤波方式 不容易通过EMI, 即使传导通过,辐射也很难通过,很难以兼顾;

B采用共模+共模 滤波方式 适当的调整圈数、电感、漏感、和绕线的手法(可能采用时钟式),可以兼顾。

综合性能分析, B绕法要优于A。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次