处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

工字电感规格与参数常用型号

工字电感规格与参数常用型号
来源:网络整理 时间:2019-09-30

工字电感线圈一般由磁心或铁心、骨架、绕线组、屏蔽罩、封装材料等组成。

工字电感的参数主要有封装尺寸,线径,圈数,电感量,电阻等!

工字电感规格有哪些?

工字电感,线圈的线径一般粗一些,表现为直流电阻较小,通过的电流较大。

工字电感一般用于电路的匹配和信号质量的控制上,一般地的连接和电源的连接。

工字电感常用规格型号有:PK0304 PK0406 PK0507 PK0707 PK0608 PK0810 PK0912 PK1012 这些规格型号比较常用的

电感的常用型号有哪些?

工字电感目前有三种:(贴片电感 )

轴向插件型电感、常用工字电感、贴片型工字电感

轴向型电感(VC型电感)主要用于EMI的抑制上,该电感可以有较大的体积可以承受较大之电流;

常用工字电感(PK型电感):色环电感被视为轴向电感的立式版,应用方便与轴向电感类似,但是常用工字电感可以拥有更大的体积的电感类型,电流自然也能得到一定的应用提升;

贴片功率型电感(CD型电感):该电感原形也是工字电感,安装类型为贴片安装,在贴片电感类型中,该电感具有较高的饱和能力,且结构简单,也是所有贴片系列中成本低之电感;  用万用表电阻挡测量电感器阻值的大小。若被测电感器的阻值为零,则说明电感器内部绕组有短路故障;但是有许多电感器的电阻值很小,只有零点几欧姆,好用电感量测试仪器来测量;若被测电感器阻值为无穷大,则说明电感器的绕组或引出脚于绕组接点处发生了断路故障

磁芯直径大小对工字型电感有什么影响?

磁芯直径大小对工字型电感有什么影响呢?主要有以下几点

1.磁芯直径越大同样的线径绕制的匝数会越多,电感量会越大

2.在其它参数不变的情况下,磁芯直径增加,感值变小,DCR变大,直流叠加能力变大。原因是铜线隔断磁通,让磁路变长,总磁阻变大,L=N^2/R, R变大,L变小。

3.如果保持线径、圈数不变,加大磁芯中柱,根据电感计算公式L=4*π*μi*Ae/Le,横截面积增加了,电感量就会增加,耐电流能力增加,内阻也会增加。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次