处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电感在线路中的工作状况解析

电感在线路中的工作状况解析
来源:网络整理 时间:2019-09-24

电感常为储能元件,也常与电容一起用在输入滤波和输出滤波电路上,用来平滑电流。电感也被称为扼流圈,特点是流过其上的电流有“很大的惯性”换句话说,由于磁通连续特性,电感上的电流必须是连续的,否则将会产生很大的电压尖峰。

电感为磁性元件,自然有磁饱和的问题。有的应用允许电感饱和,有的应用允许电感从一定电流值开始进入饱和,也有的应用不允许电感出现饱和,这要求在具体线路中进行区分。大多数情况下,电感工作在“线性区”,此时电感值为一常数,不随着端电压与电流而变化。但是,开关电源存在一个不可忽视的问题,即电感的绕线将导致两个分布参数(或寄生参数),一个是不可避免的绕线电阻,另一个是与绕制工艺、材料有关的分布式杂散电容。杂散电容在低频时影响不大,但随频率的提高而渐显出来,当频率高到某个值以上时,电感也许变成电容特性了。如果将杂散电容“集中”为一个电容,则从电感的等效电路可以看出在某一频率后所呈现的电容特性。

当分析电感在线路中的工作状况或者绘制电压电流波形图时,不妨考虑下面几个特点:

1、当电感L中有电流I流过时,电感储存的能量为:E=0.5×L×I2(1)。

2、在一个开关周期中,电感电流的变化(纹波电流峰峰值)与电感两端电压的关系为:V=(L×di)/dt(2),由此可看出,纹波电流的大小跟电感值有关。

3、就像电容有充、放电电流一样,电感器也有充、放电电压过程。电容上的电压与电流的积分(安·秒)成正比,电感上的电流与电压的积分(伏·秒)成正比。只要电感电压变化,电流变化率di/dt也将变化;正向电压使电流线性上升,反向电压使电流线性下降。

4、纹波电流的大小同样会影响电感器和输出电容的尺寸,纹波电流一般设定为输出电流的10%~30%,因此对降压型电源来说,流过电感的电流峰值比电源输出电流大5%~15%。

计算出正确的电感值对选用合适的电感和输出电容以获得小的输出电压纹波而言非常重要。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22526次
2 1N4001 0.19MB 19459次
3 DAC1220E 0.95MB 17984次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 16218次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 15707次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 12185次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9749次
8 DS1337U+ 0.28MB 9471次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9442次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9349次