处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

功率电感选择指南及参数选型

功率电感选择指南及参数选型
来源:网络整理 时间:2019-09-19

功率电感是分带磁罩和不带磁罩两种,主要由磁芯和铜线组成。 在电路中主要起滤波和振荡作用。

功率电感在电子产品使用中十分广泛,但是如何选择一款合适的功率电感呢?选择功率电感主要看感值、直流电阻、饱和电流、温升电流、测试频率、尺寸等几个参数。下面我们来详细说明下如何根据这几款参数选择一款合适的功率电感。

一、首先是感值,感值就不用多说了,选择电感首先就是确定电感量。

二、直流电阻就是电感导体的本身阻值,也就是直流状态下测量出来的电阻,从理想状态来讲,电感的直流电阻越小越好。

三、饱和电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流, 使电感的电感值相对未加电流时的电感值下降10%-30% (一般都是按30%来算),这个直流偏压电流就叫该电感的饱和电流,饱和电流是越大越好。

四、温升电流是在电感上加一特定量的直流偏压电流,使电感本体温度相对未加电流时的温度上升不超过40℃(该温度需稳定30分钟以上且不再继续上升),这个直流偏压电流就叫该电感的温升电流,温升电流也是越大越好。

五、测试频率是指测试电感值的一个频率,很多工程师都觉得电感值和频率是没关系的,但实际上不同频率下的电感值还是有差异的,大多数电感的测试频率越高,感值就越高;所以在选择功率电感时也要清楚产品的应用频率和电感的测试频率,如果相差太大,就有可能出现电感实际应用感值和规格感值不同的情形。

六、尺寸:如果没有特殊要求,我建议工程师们选择电感尺寸时,尽量选择电感高度是长度1/2的电感,这类尺寸电感结构和工艺都是成熟。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次